瑞薩RZ/A1H套件與一日實作課程

瑞薩RZ/A1H套件與一日實作課程

 

課程名稱

 

 

瑞薩RZ/A1H套件與一日實作課程

 

 

套件與費用

 

 

套件內容物: RZ/A1H開發板壹片與Micro USB線壹條
費用: 新台幣 2,000元整 (加贈一日實作課程)

 

 

重要提醒

 

 

1. 需有微控制器,或處理器 C語言程式設計經驗。
2. 熟悉微控制器開機、初始化、運作流程。
3. 熟悉嵌入式系統記憶體配置概念。
4. 熟悉嵌入式系統基本周邊工作原理,如SPI、IIC、UART、USB、LCD display、CAN等。
5. 自備電腦,OS 是 Window 7 或 Window10, 32/64 bits. 及足夠10GB 的硬碟。

 

 

日期與時間

 

 

2018年10月11日 09:30-16:00 (09:00報到)

 

 

地點

 

 

台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊) 交通資訊

 

 

內容與時程

 

 

內容與時間會依實際上課情況有所調整

RZA1H Agenda

 

 

產品簡介

 

 


RZ系列為瑞薩使用ARM核心之的高階處理器系列,其中RZ/A1H使用ARM CortexA9,內建10Mbytes的SRAM、VDC5(Video Display Controller 第五代)、和加速繪圖引擎,讓複雜繪圖系統簡單化,應用系統可以在簡單的架構中,達成低成本、高效能的繪圖顯示功能。
RZ/A1H為處理器,但有控制器的即時效能,因為我們可以提供簡單、無作業系統的軟體架構方案,讓使用者以開發MCU的方式使用MPU的效能,達成集控制和資訊於一個RZ/A1H的解決方案。
本課程將介紹RZ/A1H架構、繪圖、影像輸入、繪圖/影像疊成顯示、即時作業系統、2D繪圖加速展示、CAN BUS控制等。

>>更多RZ/A1H相關資訊

 

 

主要應用

 

 

- 工業、家用、商業用人機介面
- 工業控制器
- 辦公室自動化
- 大樓及家庭自動化
- 家用電器
- 健康照護設備

 

 

活動注意事項

 

 

1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,但由於此課程有特殊環境作業需求,故須自備筆記型電腦操作 (詳細規格將列於上課通知中)
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

 

register