瑞薩RX130免費實作課程

 

課程名稱

 

 

瑞薩RX130免費實作課程

 

 

日期與時間

 

 

2019年1月24日 星期四 09:30-16:00 (09:00報到)

 

 

重要提醒

 

 

報名者需具備C語言基本能力

 

 

地點

 

 

台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊) 交通資訊

 

 

內容與時程

 

 

內容與時間會依實際上課情況有所調整

RX130 Agenda

 

 

 

產品簡介

 

 

 

 


RX130系列結有內建最大36通道電容式觸控感測器。與以往的產品相比,電容式觸控感測器採用了改良的檢測方法,顯著地提高了抗噪性、靈敏度和防水性。因此,故障已明顯減少,除了典型的丙烯酸或玻璃,觸控鍵也能夠應用於各種材料,例如:木材。RX130的觸控功能非常適合用於在潮濕環境中(如廚房或浴室)的消費電子產品。 RX130系列擁有大量內建安全功能的硬體,可輕鬆支援消費性電子產品的IEC / UL60730安全標準。 RX130的最高工作電壓可達5.5 V,因此適用於具有觸控螢幕功能的家用電器,如:洗衣機或電磁爐等應用。


>>更多RX130相關資訊

 

 

 

活動注意事項

 

 

1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

 

fullyregistered