瑞薩RL78/F14套件與一日實作課程

課程名稱 瑞薩RL78/F14免費實作課程
日期與時間 2018年4月18日 09:30-16:00 (09:00報到)
地點 台中市西區臺灣大道二段309號2樓 (世紀金龍大樓 恆逸訓練中心) 交通資訊
內容與時程 內容與時間會依實際上課情況有所調整

RZA1H Agenda
產品簡介 CAN (Controller Area Network)是一種通訊協定,目前它應用於多種汽車的主要車身網路上,其特點是允許網路上的裝置直接互相通訊,網路上不需要主機(Host)控制通訊或是藉由HUB相互連接,CAN通過標準化後,已被廣泛的應用在各種車輛與電子裝置上,它提供高安全等級及有效率的即時控制,且具備了偵錯和優先權判別的機制,讓訊息的傳遞變的更為可靠而有效率。瑞薩電子除了提供RL78/F14內建CAN模組支持外,也希望藉由本研習課程的平台,傳遞CAN的基本慨念和應用技術。

>>更多RL78/F14相關資訊
套件簡介 - 內建E1 模擬器介面
- 使用RL78/F14 高性價比的 MCU
- 含CAN和LIN收發器,可直接與CAN/LIN裝置對接
- 含USB轉UART電路
- CS+ 整合式開發環境
- CAN範例程式和使用範例
活動注意事項 1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

fullyregistered