RL78 MCU的电流消耗模拟器

利用模拟器的优势

瑞萨电子提供免费的“电流消耗计算器”和“电流消耗模拟器”,用于在电池供电设备的设计中对RL78微控制器进行评估。电流消耗计算器用于在规格定义期间评估消耗电流,而电流消耗模拟器用于在软件设计和实现过程中验证消耗电流。通过评估原型板完工前每个阶段的消耗电流,可以减少设计周期数,降低因设计错误导致开发进度延误的风险。

功耗是电池供电装置和供电受限装置开发中的常见问题。由于规格定义阶段的评估不足,使得我们经常会听到“实际测得的消耗电流超过目标值”这样的问题。

嵌入式控制设备通常要求低功耗,为此就需要对系统设计和实现有一个整体的认识。但如果没有丰富的经验,便很难做到这一点,而且还会导致功耗评估不准确,以及其它小错误。

尤其是对于微控制器,它的消耗电流将随着所运行软件的行为而变化。在软硬件设计分离的情况下,总消耗电流只有在开发的最终阶段才可以测得。如果实际值高于初期的评估,则需要耗费大量的人力和时间来修改设计,以便达到初期的评估目标。

为解决此类问题, 瑞萨电子研究了MCU电流的测量方法,以便模拟实际的测试。由此一来,电流评估工具便可以更好地支持初期的开发工作,例如规格定义。

为管理开发 进度严重延误等问题,瑞萨电子提供了免费的“电流消耗计算器”和“电流消耗模拟器”,可帮助RL78微控制器用户对消耗电流进行评估。

例如,通过使 用电流消耗计算器,即使没有经验的新手设计师也可以轻松完成工艺规格定义(图1)。由于所需的评估信息得到确认,因此无需担心出现算错的情况。在与 Excel等电子表格软件交叉检查评估结果后,用户可以自信地进行下一个过程。

图1:还在通过手动输入表格来评估消耗电流?为何不使用专用工具?

图1:还在通过手动输入表格来评估消耗电流?
为何不使用专用工具?

实现RL78微控制器的节能特性
利用我们的网页工具,减少和目标规格的误差及系统配置错误

我们将介绍适用于低功耗设备的RL78微控制器,以及两种全新的节能设计支持工具的优点。

download materials about current consumption simulator for RL78 MCU

注册MyRenesas账户,下载RL78 MCU电流消耗模拟器的相关资料,并接收相关产品的信息更新。

点击注册MyRenesas账户

 下载

电流消耗评估方法的详情

请观看以下视频教程,获得更多有关如何利用电流消耗计算器和电流消耗模拟器进行评估的方法。

利用模拟器的优势

  1. RL78 MCU的电流消耗模拟器