PowerCompass 工具可帮助用户快速确定与其特定要求相匹配的器件、设置多电源通道、进行高级系统分析和生成自定义参考设计文件。

入门

PowerCompass™ 工具仅作为 Web 应用程序提供;不再提供离线可下载的应用程序。但是,用户可以使用 Web 应用程序离线工作。

电源交叉参考工具帮助用户使用参数数据查找与竞争对手器件相匹配的瑞萨电子器件,并可作为独立的 Web 应用程序使用。

主要特点 供应情况
重新开始,或者使用 FPGA、MCU 等模板。
键入输入/输出/规格,获得建议的器件
比较并选择设备
获得高级摘要分析
生成参考设计文件
自动构建的方框图
器件选择器(手册 + 竞争对手交叉引用)
加载/保存项目文件
拖放重新排列电源通道
移动支持
导入 Xilinx 和 Altera Power Estimator 文件
高级排序支持
离线模式
连接至 iSim 模拟工具

✔ 已包括的主要特点 | — 包括在未来版本中的主要特点

使用 PowerCompass 工具

PowerCompass 主要特点概述

1. 定义要求

定义系统输入与输出要求。您可以重新构建一个系统,或者从通用的 FPGA 平台如 Xilinx、Altera、Lattice 以及 Microsemi/Actel 的 300 多个模板中选择。

2. 选择器件

一旦您确定了您的电源轨道,只需要单击就能获得建议的器件,包括单路输出和多路输出的双器件。您可以选择您想比较的数量的器件。

3. 比较与选择器件

为了帮助您完成器件选择,应用程序会查看指定输出的运作范围内的效率数据,并显示系统成本和显示系统效率、功耗和结温的图表。

4. 获得参考设计

对于可用于原理图的器件,您可以生成自定义的参考设计文件,以获得所有相关模块的 BOM 和原理图,从而简化您的设计工作。

PowerCompass 详细说明

选择一个模板或重新开始

您可以重新构建一个系统,或者导入一个 FPGA 供应商(例如:Xilinx、Altera)的Power Estimator Files,或者从包含受欢迎的 FPGA 平台(例如 Xilinx、Altera、Lattice 和 Microsemi/Actel)和不断丰富的瑞萨电子微控制器组合的300 多个模板中选择。

这些模板通过提供最常见的电源通道配置帮助您开始设计。您可以根据需要更改任何参数以匹配您的实际设计。

如果您想请求添加一个新模板,请联系我们

您还可以打开之前保存的项目

如何导入 Xilinx Power Estimator Files

  1. 打开 Xilinx Power Estimator Excel 电子数据表并将内容导出为 .pwr 文件。
  2. 在“开始”界面选择使用项目模板或文件选项。
  3. 在电脑上浏览文件或
  4. 将 .pwr 文件从您的电脑拖拽至浏览器窗口中。

如何导入 Altera 文件

Altera power estimator file 是一个带有多数据表的大型.XLS 文件,这可能导致一些旧版浏览器对此文件处理速度缓慢。如果您载入时间过长,请将文件另存为 .CSV 格式以便加快处理速度。

  1. 在 Excel 中打开power estimator file
  2. Power Estimator

  3. 选择“报告”选项卡,将其变成目前的数据表。
  4. Power Estimator Select Report

  5. 从“文件”菜单中,选择另存为,并从下拉菜单中选择 CSV(逗号分隔值)作为文件类型。如果有跳出提示,选择保存目前的数据表
  6. Power Estimator Save As


指定电源通道要求

通过键入您的系统输入和输出电源通道规格、电流要求、排序等要素,为您的系统配置一个完整的电源图。

  1. 键入您的系统输入电压和电流规格。如果您选择了模板,输入、输出和电流规格已经被填写。
  2. 重命名电源通道名称和输出以匹配系统名称。
  3. 在“导入电源通道”部分的下拉菜单里,选择一个输出的电源通道。这既可以是系统输入通道,也可以是其他调节器的输出通道,用本图标表示。
  4. 按需要键入您的输出稳压器规格,包括排序(如需要)。其他选项可以在“更多”栏目中找到:
    • 选择电源良好以显示仅包括电源良好支持的器件
    • 选择启用引脚输入以显示仅包括启用引脚的器件
    • 选择线性稳压器 将该通道的结果仅限制在线性稳压器中。注:如果您选择 线性稳压器,同步选项将自动被禁用。
    • 选择同步输入或者同步输出,仅显示带同步选项的器件。注:如果您选择线性稳压器选项,同步选项将不可用。
  5. 通过使用一个整体假定的最低效率(默认=85%,可以通过在该字段中键入新值进行调整),系统可追踪各输入通道和输出稳压器的电源要求。
  6. 点击寻求解决方案,查看建议的器件结果

框图界面

您可以使用"框图"视图指定电源通道要求。您还可以在表格视图和框图视图之间切换。在任一界面中进行的更改都会自动更新到另一个界面中。

  1. 点击屏幕顶部附近的框图选项。
  2. 点击添加通道,创建新的系统通道;或点击添加输出,添加新的输出通道。
  3. 点击展开图标,全屏查看框图;或使用放大/缩小按钮放大框图的细节。
  4. 点击 PNG 图标可将框图的图片保存到您的计算机上。

从建议的器件中选择

  • 结果按拓扑结构分组(混合、模拟、模拟集成 FET、模拟模块、数字、数字集成 FET 或数字模块)
  • 点击输出通道,查看该通道建议的器件;或选择全部展开,查看所有通道的建议。
  • 点击列标题对结果进行排序。红色箭头表明分类的栏目和排序顺序。
  • 限制或展开每个拓扑结构的结果数目(默认为 5;无实际限制),查看各部分更多或更少的结果。
  • 双路输出选项显示连接的通道名称;单路输出在双路输出选项的下方。
  • 如果您想生成一份参考设计,请查找可用于原理图的器件,用本图标表示:
  • 重要提示:您必须至少为每路输出通道选择一个器件才能继续。 您可以为每路通道选择您想要数量的器件,您能在下一步中比较这些器件的性能。
  • 点击继续,生成摘要分析以帮助您的设计作出调整。

完善系统设置和比较器件

在比较和选择屏幕上,系统效率和功耗建模的图表显示在页面的顶部,估计的系统成本(基于 1k 定价)显示在输出表的底部。如果您在上一步中为输出选择了多个器件,将会看到一个允许您切换器件的下拉菜单。在选择器件时,这些摘要图表和成本将动态更新。

  • 对于各输出,点击输出摘要行或者加号图标以查看详细图表
  • 您可以在轻载、常规负载和最大负载里改变默认值,获得最能代表您正在设计的系统的数据。
  • 点击图表上的器件编号,显示/隐藏该器件的图表线注:显示/隐藏图表上的器件不影响为输出选择的器件,利用输出摘要行的下拉菜单选择该输出的器件。

生成参考设计

当您选择了最适合您的系统的器件时,便可以生成自定义的参考设计文件,以获取所有相关模块的 BOM 和一套基本原理图。本图标表示仅可用于原理图的器件:

  1. 点击页面顶部或底部的生成参考设计按钮
  2. 为您的项目键入一个名称。该名称将添加到您的自定义参考设计文件中,越短越好。
  3. 登录(如果您还没有帐户,请注册
  4. 点击继续以生成您的自定义参考设计文件。

生成文件时,您将看到屏幕上出现动画。当完成后,文件将会出现在网页上,并发送到您的 Renesas.com 帐户中所注册的电子邮件地址。该邮件内有一个下载链接,供您在限定的时间段内下载文件。


项目使用

您可以保存一个项目,然后编辑、复制或删除该项目。您也可以将项目发送给其他用户。

保存项目

  1. 在项目的任何位置,点击顶部菜单中的保存
  2. 如果您未登录,系统将提示您登录您的 Renesas.com 账户。
  3. 用一个唯一的名字命名项目。

打开已保存的项目

已完成的项目是生成了参考设计的项目。进行中的项目并没有参考设计。

注:您必须登录才能查看保存的项目列表。

  1. 登录您的 Renesas.com 账户。
  2. 在主启动界面,点击您要打开的项目,然后点击继续按钮。
  3. 或在顶部菜单中选择项选项。

编辑项目

注:一旦生成参考设计,就不能再编辑项目了。您将需要复制项目并编辑复制的版本。

  1. 从顶部菜单中选择项目选项。
  2. 对于正在进行的项目,请点击所选项目旁边的编辑。然后根据需要进行编辑。完成后点击保存
  3. 对于已完成的项目,点击所选项目旁边的复制和编辑。根据需要进行编辑。完成后点击保存

删除项目

  1. 在顶部菜单中选择项选项。
  2. 点击所选项目旁边的删除,然后确认删除。

发送项目

您可以将项目发送给其他用户(或是自己)。所有选项都被保存,包括生成的任何参考设计。

  1. 从一个项目中选择顶部菜单中的发送
  2. 输入您要向其发送项目的用户的电子邮件地址。
  3. 或从顶部菜单中选择项选项,然后点击所选项目旁边的发送。输入您要向其发送项目的用户的电子邮件地址。

接收已发送的项目

当用户向您发送项目时,您可以查看详细信息而不保存。如果您想保留项目以备后用,则必须将其保存在自己的项目列表中。

  1. 点击系统发送的电子邮件中的链接。
  2. 项目打开后,点击顶部菜单中的保存


离线工作

您可以离线执行许多任务,然后在联机时同步项目。

注:仅在 Chrome 和 Firefox 中支持离线访问。

已禁用离线活动

以下活动在离线模式无法使用:

  • 无法加载已保存的项目。
  • 无法生成参考设计。

如何离线工作

  1. 如果您的计算机无法访问互联网,PowerCompass 工具将自动切换至离线模式。
  2. 您可以通过点击在线按钮、选择切换至离线模式,强制浏览器进入离线模式。
    请注意,在离线之前至少需要访问一次 PowerCompass 工具才能下载器件数据。
  3. 如果您知道您将离线工作,则可以通过在离线之前选择刷新离线数据来强制该工具刷新数据。
  4. 4. 当您准备开始在线工作时,请点击工具标题中的离线按钮,选择切换至在线模式
常见问题 (FAQ)

 

一些旧版浏览器可能难以处理 .XLS 文件。请将报告工作表另存为 .CSV 文件格式。 详细说明

 

该工具允许您通过滑块改变环境温度和重新计算结温,在结温估计值超过 115°C 时发出视觉警告。所有估计值都是 ThetaJA 在 0 气流条件下计算的。 注:该等值为估计值,不能在原型模式中替代实际特征。

 

一个或多个选择的器件具有可用效率数据范围之外的电压设置;该数据未包含在摘要图表中。

PowerCompass 工具利用数据表曲线来建构效率数据。如果您选择超过可用效率数据范围之外的电压设置,那么“—” 将出现在表格中代表该器件,说明效率数据不适用于该器件的输入/输出电压设置,该器件的效率数据不包括在系统层次图中。如果效率数据对您的设计不重要,您可以忽略该信息,或者选择其他器件。

 

效率数据取自数据表效率曲线。PowerCompass 应用程序找到与具体输入/输出电压最接近的效率曲线。如果看到曲线在特定的公差范围内,则应用程序将使用线性插值来实际数据点之间的输出电流点。如果最接近的数据曲线在规定的数据公差以外,则不显示任何曲线。例如:如果您规定 10V,但是数据表规定 9V 和12V 的效率数据,应用按 10 V 计算效率数据,并相应地绘制图表。如果任何选择的器件缺失效率数据,将出现警示信息,表明摘要图表所依据的是不完整的数据集。

 

最大电流值的依据是在数据表中为该部件找到的值。

不可以,需要使用我们的 iSim 模拟工具才能模拟瞬态响应并建立Bode图。

 

在线版本的 PowerCompass 工具取代了基于 Excel 的离线工具,并包含基于 Excel 的离线工具的所有功能,包括离线工作功能。在线网络应用程序更快,更容易使用。

 

在线 PowerCompass 工具取代了 FPGA 参考设计生成器,并为更多的 FPGA 平台和供应商提供支持。

PowerNavigator™ GUI假设您知道要使用哪些器件;而PowerCompass 工具可帮助你确定要使用什么器件。PowerNavigator GUI 主要面向数字电源器件;PowerCompass 应用覆盖的器件范围则更广。PowerNavigator 全面开发系统让您能连接到硬件,与您的系统兼容并监测您的系统。