该解决方案支持智能家居系统,其中主控单元(室内单元)汇聚从单元(室外单元)测量的天气数据(温度、湿度、CO2 浓度)。然后,通过无线方式将数据传输到云端,即可通过智能手机访问。

该解决方案包括两个基于 RX 的系统(RX651 和 RX23W),这两个系统利用 Bluetooth® Low Energy (BLE) 相互发送各种传感器数据;此外还在主控单元上集成 Wi-Fi 和 Bluetooth® 功能,可用于进一步的无线通信。

系统优势

  • 利用传感器传输关键数据,测量室内舒适度和实时天气数据,方便用户监测环境
  • 利用高效的具有增强安全性的RX MCU,适用于云通信,同时提供双bank功能,实现安全的远程固件更新
系统框图

气象监测站解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势