扫地机器人是最受欢迎的家庭自动化解决方案之一,也是一种快速发展的消费电器。它能够自动清洁住宅或小型商业场所,是智能互联家居的实用补充。该设计能够灵活地集成许多控制算法并进行扩展,用于路线规划、路线记录、边界感知、障碍物检测、电量监测、自动充电导航及多电机控制。在电池充电底板内部,关键设计是集成电池充电器控制、与主控制板的 sub-GHz 通信控制以及用于连接到智能家居的 Wi-Fi。在扫地机器人主控制板内,集成了多个传感器,支持通过通信接口和BLDC电机控制的自主运行。

该方案支持使用瑞萨 RL78/G1H MCU 在充电板与主控制板之间进行 sub-GHz 通信;使用 ZAMC4100 电机控制器驱动 BLDC;使用 ISL85413 降压稳压器、ISL85403 升压降压转换器及 ISL80510 LDO 高效管理电源。

主要特性

  • 高度集成的 ZAMC4100,包括 MCU + 驱动器 + MOSFET
  • 集成 sub-GHz 与 RL78/G1H MCU
  • 有丰富的通信接口与RX651 MCU连接
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势