提供高效的解决方案,有助于加速系统开发。瑞萨电子为空气净化器,风扇,吸尘器,电动工具和LED照明提供最佳解决方案。请参阅以下链接中瑞萨电子推荐的设备和解决方案。

应用

查看瑞萨电子小型家电的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

空气净化器(加湿功能)

空气清洁器或空气净化器可去除漂浮在空气中的灰尘、花粉和其他细小颗粒,也可消除因宠物、香烟或烹饪引起的异味。随着花粉热和健康问题关注度上升,空气净化器的使用也日益普及。此外,随着新型流感再度流行,具有消毒杀菌功能的空气净化器销路紧俏。

电风扇

尽管空调已得到普遍使用,电风扇销量稳定。最近,市场上出现了几种新型号,例如一系列羽毛形扇叶的风扇,它们运行安静,为您带来阵阵凉风。此外,将电风扇和空调搭配使用,可进一步提高空调的制冷制暖效率。这个节能效果也引起人们的更多关注。

电钻

电钻的尺寸越来越小,无限充电式的便携式电钻正在成为市场主流。 无刷直流(直流)电动机可有效满足这些使用要求。由于无刷直流电机电刷磨损小,因此电机使用寿命更长,能够进行高精度的旋转控制。此外,无刷直流电机是一种高效经济的电动机,具有电耗小, 热损少, 支持持续工作的强度,减小设备尺寸等优点。

LED照明

LED照明应用正朝着具有专业通信的高智能化方向发展。瑞萨电子提供一系列专用照明微控制器(ASSP)和驱动器IC,以及易于使用的开发工具,通过高集成度和低成本支持实现高智能化趋势。

吸尘器

近年来,吸尘器产品更加多样化,其中包括扫地机器人和吸力不会衰减的旋风式吸尘器。如今,环保型吸尘器可以检测地板上的污垢,自动控制吸力大小;还有些型号能够净化输出气流,守护健康。

相关技术

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 电容式触摸

瑞萨电子先进的电容式触摸技术具有出色的操作性能、耐水、耐脏、耐高温。

 安全系统

瑞萨电子致力于为汽车、工业自动化、家用电器和机器人应用行业提供安全系统。

 嵌入式人工智能

瑞萨电子使用先进的技术实现嵌入式人工智能 eAI,使系统变得更智能,提供更好的用户体验。

 LCD显示器

LCD显示器已经以极快的速度取代了嵌入式系统中标准的7段显示器。