个人医疗设备性能优越、价格合理。瑞萨电子一系列的产品组合可实现此类别的各种应用。我们产品的主要应用如下:

应用

查看瑞萨电子个人医疗设备应用的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

血糖监测仪

血糖监测仪是一种测量血液中葡萄糖含量的装置。由于全球成人糖尿病患者数量的不断增长,对血糖监测仪的需求日益增长。

血压监测仪

血压监测仪对健康的关注让家用健康保健设备需求增加,其中以血压计或血压计为代表。除了常见的上臂血压监测仪之外,对使用简单的腕式血压监测仪的需求也在增加,因此更小的尺寸和更长的电池使用寿命这两个因素愈发重要。

电子温度计

电子温度计在家庭中的使用愈发普及。它们必须小巧、轻盈、省电、电池使用寿命长。消费者还需要快速的阅读时间和准确的测量。

面部蒸汽仪

面部蒸汽机是一种产生负离子和水蒸汽的美容设备,为干燥的肌肤和头发补充水分。由于便于在家中使用,近年来它们深受好评。

脉搏血氧仪

脉搏血氧仪是一种医疗保健产品,通过使用光来监测血红蛋白的状态,可以快速测量血液的氧合作用。最近,这种产品变得更小更轻。因此,除了在医院中使用,它们也被用于家庭保健和日常健康监测,包括登山或体育锻炼等剧烈活动。

身体指数分析仪

随着人们健康管理意识的提高,最近身体指数分析仪十分流行。它们现在不仅在医疗设施和运动器材中愈发流行,也深受普通家庭的追捧。

智能手表(医疗保健)

智能手表(健康管理设备)近年来作为可穿戴设备而备受关注。智能手表只需佩戴在手臂上即可检测用户的脉搏频率,因此用于跑步中或训练中检测很方便。

相关技术

 USB

瑞萨电子仍然在USB的生产规范、技术和市场方面发挥关键作用

 低功耗蓝牙™

物联网市场中的低功耗蓝牙使用增加,极大地增加了BLE的安装兼容性,瑞萨电子为该技术提供了业界领先的解决方案。

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 智能模拟

这个灵活的平台使设计人员能够适应各种传感器接口要求、简化调整过程、智能地使用传感器数据。

 电源管理

完整的电源管理技术组合,可智能地管理从电池供电到高压系统等任何系统中的电源。