健身设备必须具备多种功能,满足灵活的使用需求。瑞萨电子投资新技术,扩大我们的产品组合以开发最新的应用。我们产品的主要应用如下:

应用

查看瑞萨电子适用于健康管理应用程序的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

活动监测仪

活动监测仪用于监测各种日常活动。计步器只能测量步行,而活动监测仪还可以测量其它活动,例如坐在办公桌前或睡觉。可计算出每天消耗的卡路里数。因此,越来越多的人开始使用监测仪监测健康和饮食情况。

循环计算机

循环计算机是一种连接在自行车上以显示各种信息的装置,例如速度、每分钟的踏板转数(节奏)和心率。

电子计步器

现在也很流行电子计步器,它们通过计算步数得出消耗的卡路里数。最近,一些电子音乐播放器和手机已经自带计步器功能。

跑步机

跑步机是供室内步行和慢跑的训练器材。

相关技术

 USB

瑞萨电子仍然在USB的生产规范、技术和市场方面发挥关键作用

 蓝牙™低功耗

物联网市场中的蓝牙™低功耗使用增加,极大地增加了BLE的安装兼容性,瑞萨电子为该技术提供了业界领先的解决方案。

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 智能模拟

这个灵活的平台使设计人员能够适应各种传感器接口要求、简化调整过程、智能地使用传感器数据。

 电源管理

完整的电源管理技术组合,可智能地管理从电池供电到高压系统等任何系统中的电源。