嵌入式设备可连接高速USB USB3.0主机驱动程序

Uquest, Ltd.

本演示介绍支持USB3.0 SuperSpeed的USB主机驱动程序“MatrixQuestUSB3.0/host”。 平台使用了运行T-Kernel (基于T-Kernel2.0 的 OpenTK)的日立超LSI系统Solution Engine G1(搭载RZ/G1M)。

可看到连接支持USB3.0 SuperSpeed的USB 存储器进行文件读取访问的样本程序的工作情况。

写入传输速率为93Mbit/sec,读取为562Mbit/sec,这样的性能已经接近所使用的USB存储器的极限值。

通过采用USB3.0 SuperSpeed,可针对多通道等需要大带宽的应用程序、医疗设备、监控摄像头等处理高清图像的设备,实现高速接口。

UQUEST LTD.,一直在R-Car、RX、RZ、SuperH、V850等微控制器方面提供支持USB2.0的中间件,现在推出了期待已久的USB3.0。

除了此演示的大容量级以外,还有CDC、HID、音频、SIC等标准设备级,对通信调制解调器等独有规格的设备支持也有丰富的经验。

详请请查看网页:

https://www.uquest.co.jp/middleware/usb3-host.html

Added on 2018-07-19