Renesas Synergy™平台解决方案

Renesas Synergy™ Platform Solutions

适用于建筑自动化市场的Renesas Synergy™平台解决方案

Renesas Synergy™平台是完整且合格的系统解决方案,适用于如建筑自动化(BA)的高复杂度的嵌入式应用。 该平台包括完全集成的软件,统一的开发工具,可扩展的微控制器(MCU)系列,以及广泛的合作伙伴生态系统。

Synergy平台的价值定位

Accelerate Development

Reduced Total Cost of Ownership

Lower Barriers to Entry

加速开发

开发人员无需开发低级代码,并且可以专注于在API之上创新和区分他们的最终产品。

降低成本

由于工具成本、开发、测试、更新和文档,在产品生命周期内,在API下创建和维护专业级MCU软件是昂贵的。所有这些都包含在Synergy平台中。

进入市场的障碍更低

所有开发所需的工具和软件都包含在MCU的价格中 ——没有任何费用或版税。与典型的MCU开发一样,用户无需在开始项目之前支付大量的许可费用。

Synergy平台的结构

Synergy平台由5个元素组成:软件、微控制器、工具和套件、解决方案和图库。
Synergy平台的核心是由瑞萨电子资格认证,支持和维护的Synergy软件包(SSP)。瑞萨电子的SSP保证按照SSP数据表规范运行。

Structure of the Synergy Platform

可扩展的Synergy MCU系列

Synergy MCU是基于ARM®Cortex®-M CPU内核的可扩展和引脚兼容设备系列。涵盖从低端到高端的应用程序。

可扩展的Synergy MCU系列

SSP的特点:应用程序框架和VSAs(已认证的软件加载项)

应用程序框架

SSP具有丰富的应用程序框架集,提供一组统一的应用程序接口(API),可用于目标系统的开发。这些API将使开发人员免于担心驱动程序,中间件或网络堆栈等低级软件。

消息框架:用于线程间通信和同步的高级API,与实时OS.GUIX™接口框架支持的传统消息队列相比,具有更高的可用性。
GUIX™接口框架:在使用GUIX运行时库时,API可协同Synergy MCU图形加速器发挥性能优。

Wi-Fi框架:API可将各种模块和芯片组供应商的Wi-Fi连接解决方​​案集成到用户应用中。

电容式触摸传感框架(2017年第2季度):API可轻松访问电容式触摸传感单元(CTSU)。此外,还提供适用于Renesas Synergy™软件工具的电容式触摸工作站,可调节触摸传感器的灵敏度。

Application Frameworks

VSAs(已认证的软件加载项)

BA应用的开发人员不仅可以采用SSP,也可以利用来自第三方合作伙伴的各类VSA。VSA组件都经过瑞萨电子的预先测试和验证,与SSP兼容。VSA可从Synergy Gallery获得:synergygallery.renesas.com

BACnet Stack:BACnet Stack符合CiA规范。可从CS Lab获得。Skkynet ETK:用于连接设备和云的堆栈。可从Skkynet上获得。
Secure TLS /SSL Library:可从Grape System(日本)和Cypherbridge上获得。
Medium One Cloud Agent:轻松连接到云端和访问系统。可从Medium One获得。

Synergy解决方案 - 产品示例(PE),应用示例(AE)

Synergy解决方案是采用该平台的实际产品示例(PE),也可用于演示使用该平台实施相关技术(AE)。以下是对BA有用的解决方案。

PE-HMI1

PE-DAQ1(3Q/2017)

AE-CAP1(3Q/2017)

PE-HMI1

  • 连接人机界面
  • 基于S7G2 MCU
  • WVGA LCD显示器
  • Wi-Fi、蓝牙®(BT)和有线连接

PE-DAQ1(2017年第3季度)

  • 精密测量和环境传感器
  • 基于S3A7 MCU
  • 段式LCD显示器
  • CAN, RS485, UART

AE- CAP1(2017年第3季度)

  • 电容式触摸评估和调节
  • 基于S124或S3A7 MCU
  • 按钮、滑块、滚轮

其他可用的协同套件:SK-S7G2,DK-S7G2,DK-S3A7,PK-S5D9,DK-S128(2017年第2季度)

Synergy平台提供支持建筑自动化部门所需的应用技术。它可以快速提供经过优化的解决方案,以满足不断变化的技术需求,如性能需求,功率效率需求和设计灵活性需求。

面向建筑自动化市场的Synergy平台技术矩阵

Synergy Platform Technology Matrix for the Building Automation Market

*请参阅下面的框图,了解针对每个子段所推荐的Synergy MCU系列。

Synergy MCU系列

1、用户界面解决方案

  • 图形LCD、分段LCD控制[MCU]
  • GUIX™运行时库[SSP]
  • PE-HMI1, PE-DAQ1[PE]
  • 电容式触摸传感单元[MCU]
  • 电容式触摸传感框架[SSP]
  • 触摸传感工作台[SSP]

2、连接解决方案

  • 有线连接:单/双以太网
  • USB、串行接口(SPI,QSPI,I2C,UART)、SDIO
  • 无线连接:用于连接各种Wi-Fi设备和芯片组的Wi-Fi框架[SSP]
  • BACnet协议[VSA]

3、传感解决方案

  • 用于从模拟传感器或数字传感器收集数据的接口[MCU]
  • 运算放大器,PGA,A / D转换器,D / A转换器,比较器[MCU]
  • 用于间歇运行的低能耗运行模式

4、电机控制解决方案

  • 用于电机控制的高精度定时器,PGA,A / D转换器和D / A转换器[MCU]
  • 直接访问MCU控制寄存器以进行实时控制

5、嵌入式安全(跨子段的通用技术)

  • 加密,安全密钥生成和存储[MCU]
  • 安全功能库[SSP / MCU]
构建安全系统解决方案框图
  • Synergy S7或S5系列MCU可以充当集线器的主控制器。
  • Synergy S3或S1系列MCU可以充当节点控制器。
  • 通过以太网或Wi-Fi连接到云端。
  • 节点和集线器之间的BLE连接。

Building Security System Solution Block Diagram

照明系统解决方案框图
  • Synergy S7或S5系列MCU可以充当集线器的主控制器。
  • Synergy S3或S1系列MCU可以节点控制器。
  • 通过以太网或Wi-Fi连接到云端。

Lighting System Solution Block Diagram

HVAC(空调)系统解决方案框图
  • Synergy S7或S5系列MCU充当区域控制的主控制器。
  • Synergy S5或S3系列MCU用于恒温器。
  • Synergy S1系列MCU充当节点控制器。
  • 使用BACnet连接到监控BAS系统。

HVAC (Air Conditioning) System Solution Block Diagram

消防和安全系统解决方案框图
  • Synergy S7或S5系列MCU充当控制面板的主控制器。
  • Synergy S3或S1系列MCU充当本地传感节点的控制器。
  • 通过以太网或Wi-Fi连接到云端。
  • 节点和集线器之间的BLE连接。

Fire and Safety System Solution Block Diagram