在建筑、工业和家庭应用领域,环境数据的收集变得越来越重要,因为这些数据可以帮助维持干净的空气,最大限度地减少与有毒和危险气体的接触。此外,为了确保生产现场的安全,良好的空气质量在工厂里也同样非常重要。该气体传感器解决方案可以监控环境里是否存在有毒和危险的气体,并将数据连接到云。

瑞萨电子的 32 位 RX130 MCU 通过智能 Wi-Fi 模块连接到传感器网络,将数据传送到合适的网关,然后连接到云。

主要特性

  • 易于快速集成
  • 通过现有的云解决方案以及 AWS 和 RX MCU,实现快速生产
  • 市场上具有最高气体敏感度的气体传感器

应用

  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
系统框图

云连接的气体传感器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势