照明控制正日益成为一个高速增长的市场。为这项技术注入新的功能,有助于提高生活质量、促进关键领域的技术进步。这些领域包括个性化医疗、应急响应、交通管理、智能制造、国防、家庭安防以及智能能源分配和利用。语音识别也正成为照明控制的一个重要的组成部分,不仅适合家庭使用,而且适用于工业和医疗应用。

瑞萨提供用于照明控制系统的 MCU,以及其他关键技术,如电容式触摸、光传感器和电源解决方案。

系统优势

  • RX130 提供用于触摸控制的电容式触摸功能
  • ISL29125 是用于照明控制系统的 RGB 光传感器
  • 低成本高性能的语音识别模块
系统框图

通过 RGB 光传感器实现智能照明控制

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势