电子助力转向是需要 ASIL-D* 的应用之一,必须在系统级别上对其进行支持。瑞萨电子提供了所需的电源管理 IC (PMIC) 和 RH850/P1x 微控制器 (MCU),作为该参考设计的一部分。

*ASIL:汽车安全完整性等级。ASIL-D 是最高的汽车安全完整性等级。

系统优势

  • 适用于底盘应用的高端 RH850 汽车 MCU 提供了多种集成的安全功能
  • RAA270005 PMIC 专为 RH850/P1x MCU 设计,具有各种故障诊断和监视功能,支持 ASIL-D 系统,从而降低了系统BOM清单成本并节省了 PCB 空间
  • 这种经过验证的 MCU 和 PMIC 的组合减少了研发成本和时间
系统框图

电子助力转向系统

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

汽车的成功产品组合清单