RL78 系列开发环境

我们提供广泛的开发工具,减少开发所需的时间。 这些工具包括 IDE(集成开发环境)以及支持平稳开发的编译器和程序,IDE 提供支持代码生成的扩展功能和各种应用开发工具。
第一步,下载 IDE 和编译器以及编程工具的免费评估版本,体验 RL78 系列开发环境。

 

类别 产品 描述
集成开发环境 e² studio e² studio 可以从 GitHub® 下载最新的 FreeRTOS 项目,并为设置和构建提供帮助。 如果您想设置触控界面并调节敏感度,或者您有兴趣使用一些可用于开发搭载 USB 和低功耗蓝牙® 的系统的开发支持工具,e² studio 则是您的理想选择。
CS+ 您可以轻松安装瑞萨 MCU 软件开发所需的基础软件工具,并立即使用它们。 CS+ 适合有兴趣在简单方便的集成开发环境中使用标准功能的客户使用。
编译器 C Compiler Package for RL78 Family 在嵌入式系统的开发中,CC-RL 编译器提供强大的优化功能来提高执行速度和代码效率,并提供多种嵌入式功能来提高生产效率。
模拟器 RL78 Web Simulator 无需购买开发工具即可轻松执行 RL78 微控制器单元 (MCU) 的电流消耗模拟。 只需设置 MCU 操作,即可快速计算包括外设功能在内的电流消耗。 无需查看硬件手册或创建程序。
仿真器 E2 Emulator Lite 为新手推荐的实惠型入门款。 适用于从学习或兴趣相关使用到全面开发工作的一系列应用。
E2 Emulator 专为提高开发效率而设计的高级款。 支持高速下载和外部触发器输入与输出。 无需选配适配器即可使用热插拔功能。
EZ-CUBE2 EZ-CUBE2(CYRCNEZCUBE02)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。
闪存编程器 PG-FP6 对瑞萨微控制器闪存进行编程的工具。 能够删除、编写和验证用户系统程序。
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 支持开发和批量生产阶段的闪存编程的编程软件。 GUI 简单直观,即便开发经验不足的用户也能用它轻松编写程序。 通过使用密钥,您可以有效保护程序文件免遭窃取。

 

集成开发环境

IDE(集成开发环境)为整个嵌入式系统的开发提供有力支持。 IDE 拥有易于操作的图形、强大的编辑器功能、高性能的编译器以及静态分析功能。 根据您的使用环境,您可以从具有各种扩展功能且基于开源的产品、瑞萨电子的原始开发环境和合作伙伴产品中随意挑选。

Renesas
e² studio

— 基于 Eclipse 的集成开发环境

e² studio 是瑞萨电子 RL78 系列 MCU 的集成开发环境,它以全球使用的 Eclipse 开源集成开发环境为基础。 结合 Eclipse CDT 的多功能编辑器和项目管理工具,e² studio 具有瑞萨电子的各种扩展功能,可以减少您的开发时间。e² studio 适合熟悉 Eclipse 环境或想使用随开源 Eclipse IDE 发展而来的插件功能的用户使用。

主要智能功能和功能扩展  更多信息 >>

・智能配置器
・智能手册
・智能浏览器
・电容式触摸传感器开发工具
・USB 开发工具
・低功耗蓝牙® 开发工具
・电流消耗测量开发工具

更多信息

 

Renesas
CS+

— 简单、合用且安全

CS+ 是一个最初由瑞萨设计的集成开发环境,它将瑞萨的 8 位到 32 位微控制器所需的所有开发环境要素整合到一个工具包中。 该产品凭借许多功能(比如静态代码分析和变量值图形显示),从编码到构建和调试,为您的整个应用开发流程提供支持。 即使您是初学者,我们提供的一整套教程也可以确保该产品对您而言简单、合用又安全。 CS+ 适合使用瑞萨 MCU 的用户使用。

主要智能功能和功能扩展  更多信息 >>

・智能配置器
・智能手册
・智能浏览器
・电容式触摸传感器开发工具
・比较优化性能
・电流消耗测量开发工具

更多信息

Partner
RL78 的 IAR Embedded Workbench®

— 高性能、效率和可靠性

IAR Embedded Workbench® 是一个嵌入式软件的 C/C++ 集成开发环境,它以高性能和可靠性著称,是全球使用最广泛的商业工具。 IAR 系统的原始编译器能够以业界领先的速度生成紧凑代码。 所有功能都无缝集成,最大限度地提高开发工作的效率。 编译器还提供根据 IEC 61508、ISO 26262 和 IEC 62304 标准进行功能安全认证的许可证。 使用附加的静态和动态分析功能提供一种实惠的解决方案,进一步提高生成代码的质量

更多信息

 

 

用于开发环境的插件(解决方案工具包)

瑞萨提供解决方案工具包来提高开发效率。 每个解决方案工具包都包含各种插件,这些插件将在编码和应用开发方面提供帮助。

智能实用程序

“智能实用程序”是瑞萨的一组原始实用程序的统称,它们将为您的开发工具提供强有力的支持。

・智能配置器
智能配置器的 GUI 操作简单,您可以用它轻松进行引脚设置。 之后,由于智能配置器可自动生成代码,即使您不懂编程语言,也可以立即开始评估。

  • 代码生成
  • 导入中间件/驱动器
  • 引脚设置

・智能手册
智能手册可以让您轻松找到硬件手册或有关瑞萨设备寄存器的信息。
[Smart Manual] 视图用于浏览硬件手册和搜索手册中出现的寄存器或关键字。

・智能浏览器
使用智能浏览器,您可以在 e² studio 或 CS+ 中轻松找到并显示最新的瑞萨硬件手册、技术更新和应用说明。 它还能够下载示例代码并从包含示例代码的项目中导入项目。

更多信息

 

QE :特定应用的工具

我们目前正在开发一系列快速有效的工具解决方案 (QE) 作为特定应用的开发工具。 此举的目的是提高我们开发环境中现有工具的效率。 您是否想过“这个工具怎么了? 我了解开发环境,并且已经将应用集成在一起,但为什么仍然不起作用!”? 我们正在将各种特定应用的开发功能添加到我们集成开发环境的现有调试功能中。 当它们出现时,如果您在开发嵌入式应用时遇到问题,请尝试我们新的开发工具。

 

 

编译器

可以最大限度地提高 RL78 系列 MCU 性能的瑞萨编译器和开源合作伙伴编译器。

Renesas
CC-RL

该编译器提供增强优化功能并生成代码,从而提高 RL78 MCU 的效率。 结合嵌入式系统的各种功能,它支持从现有 CPU 进行转换。 MISRA-C 规则检查器也作为标准包括在内,有助于提高程序的可靠性。 此外,瑞萨还提供多种编译器许可证,以便您选择最适合系统开发的编译器许可证

更多信息

 

Partner
瑞萨 RL78 的 IAR C/C++ 编译器

IAR 系统提供具有业界领先的代码生成速率的编译器产品(该编译器最初由 IAR 系统设计)。 它们在全球范围内使用(日语版本也已发布);功能安全版本已通过功能安全国际标准 IEC 61508/ISO 26262 认证。

更多信息

 

Partner
免费提供瑞萨 RL78 的 LLVM/瑞萨 RL78 的 GCC

开源编译器。 它可以配合 e² studio IDE 使用。

更多信息

 

模拟器

我们提供 RL78 网络模拟器为前期的开发评估提供免费帮助。

Web Simulator
RL78 网络模拟器

免费提供两种类型的网络模拟器。 您可以借助这些模拟器在联网个人电脑上轻松进行 RL78 MCU 功能评估和电流消耗模拟,无需购买评估板或开发工具。

— 在线 MCU 模拟器
无需准备评估板或开发工具。 使用联网个人电脑即可对 RL78 MCU 的功能进行评估。

— 电流消耗模拟器
无需查看硬件手册或创建程序。 只需设置 MCU 操作,即可快速计算包括外设功能在内的电流消耗。

RL78 Web Simulator >>
RL78 MCU的电流消耗模拟器 >>

 

仿真器

瑞萨提供的实惠片上调试仿真器也可用作闪存编程器,而且全规格仿真器具有高性能调试功能,比如性能测量功能、覆盖功能和追踪功能。

Comparison of On-chip Debuggers for the RL78 Family >>

E2 仿真器
支持的 IDE:e² studio / CS+ / IAR EWRL78

图像
e2emulator-ss

这种高性能模型助力更高效率的开发。 与即将发布的解决方案结合使用将有助于减少开发时间。

更多信息

 

E2 仿真器 Lite
支持的 IDE:e² studio / CS+ / IAR EWRL78

图像
e2lite-ss

该产品具有与 E1 仿真器相同的调试功能,但价格更实惠。 由于目标接口与 E1 仿真器的接口相容,因此可以连接到专为 E1 仿真器设计的评估板。

更多信息

 

EZ-CUBE2
支持的 IDE:e² studio / CS+

图像
EZ-CUBE2

EZ-CUBE2(CYRCNEZCUBE02)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。

更多信息

 

RL78 系列的 IECUBE
支持的 IDE:e² studio / CS+ / IAR EWRL78

图像
rl78-iecube

此全规格仿真器具有适用于 RL78 系列 MCU 的广泛功能。 它具有高性能调试功能,比如用于测量性能的功能、覆盖和追踪功能。

更多信息

 

闪存编程工具

您可以根据您的开发阶段选择产品。

板载编程软件
瑞萨闪存编程器

— 适用于开发、测试和编写小型程序 —

图像
rfp-m-en

借助闪存编程器,您可以通过瑞萨的一个片上调试仿真器(E2 仿真器、E2 仿真器 Lite、E1 仿真器和 E20 仿真器)或使用 RL78 系列的串行或 USB 连接进行编程。 最适合测试、开发或编写小型程序方面的快速编程。

更多信息

 

闪存编程器
PG-FP6

— 无需个人电脑也可编程 —

图像
pgfp6_connections_standalone

支持独立编程的闪存编程器,无需使用个人电脑即可操作,从而实现高速编程。 最适合大型或现场更新方面的编程。

更多信息

 

瑞萨合作伙伴提供的各种编程器
 
 

我们还提供来自我们合作伙伴的编程器,用于板载和非板载编程。

Partner's programmer information

 

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
1 item