图像
Shuya Ogino
Shuya Ogino
Software Engineer
已发布: 2022年4月28日

近年来,环保型产品和搭载电池的产品不断增加,随之对电容式触控传感器等应用的HMI的低功耗化需求也越来越高。

触控检测需要在一定周期内进行计测和判定,但搭载CTSU(电容式触控传感器单元)的RX单片机无法在低功耗模式下进行计测和判定,因此存在功耗问题。RX140的SNOOZE模式和CTSU2SL(*)自动判定功能解决了这一难题——在能够保持低功耗的SNOOZE模式下即可进行触控的计测和判定。此外,还可以与CTSU2SL的MEC(Multiple Electrode Connection)功能配合使用,进一步降低功耗。

MEC是一种可将多个触控按钮作为一个触控按钮进行计测的功能。这样,一次计测就可以处理以往需要多次计测的数据。计测的时间少了,耗电量也就少了。

*:CTSU2SL搭载对象为闪存128KB以上的产品。闪存64KB的产品搭载的是不支持自动判定功能和MEC功能的CTSU2L。

图像
RX130 and RX140 CTSU

以下是使用自动判定功能和MEC功能的应用示例。

在待机状态下,MEC功能可将多个触控按钮视为一个触控按钮,作为启动按钮使用。自动判定功能可使触控按钮在待机状态下工作时保持低功耗。启动后,可作为普通触控按钮使用。

图像
Touch buttons from standby state to after activation

在程序开发过程中使用了以下的评测环境。

RX140搭载电容式触控评测系统
TOUCH中间件/CTSU驱动程序FIT模块 Rev2.10
QE for Capacitive Touch V3.1.0优化工具

图像
Easy Steps

RX140电容式触控评测系统是一款可以轻松评测触控解决方案所有功能的套件。使用FIT和QE可以轻松创建低功耗软件。

图像
e2 studio RX140 MEC serial tuning screen