概览

描述

随着电动出行 (e-mobility) 日益成为日常生活的一部分,提高充电解决方案效率的需求也在不断增加。电动汽车有助于扩大运输行业的燃料选择。电动汽车还可减少导致气候变化和烟雾的气体排放,改善公众健康,减少生态破坏。电力燃料提供了一些传统内燃机汽车所不具备的优势。由于电动马达反应迅速,电动汽车非常灵敏,扭矩也非常大。 此外,它们通常比传统汽车更具数字连接性,许多电动汽车充电站提供通过智能手机应用程序控制充电的选项。该解决方案将主动式 PFC 和非对称全桥 ZVS 变换器,以及 RL78/G14 单片机用于电动汽车充电桩应用。

系统优势:

  • 高度集成的 MCU
  • ISL6731B 提供自适应控制,无需 DSP 即可实现极低的 THD 和高 PF
  • RL78/G14 单片机为用户驱动器实现工作逻辑、保护等功能
  • 电池健康管理功能
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合