概览

简介

该解决方案采用经过优化的,可控制单电机的 MCU,用于驱动永磁同步电机(无刷直流电机)的矢量控制/磁场定向控制 (FOC)。 此外,它还具有内置的领先浮点单元 (FPU) 和各种内置外围功能,适用于打造小型且低 BOM 成本的单电机控制板。

在非绝缘的环境中,它可以运行高压 BLDC 电机。 或者还可使用 DA16600 超低功耗 Wi-Fi +蓝牙低能耗 (LE) 模块远程控制该系统。

系统优势:

  • 该解决方案集成了高电压/电流 MOSFET
  • 轻松接入外部控制硬件(ADC 输入、PWM 输入、Wi-Fi 和蓝牙 LE)
图像

产品对比

应用

应用

  • 高性能通风机,需要稳定性能的地方
  • 慢速转动的吊扇