概览

描述

这种 Wi-Fi 连接数字标牌解决方案将瑞萨电子的 Wi-Fi 5 2x2 2.4GHz 和 5GHz 无线电与我们的高端 RZ/G2H 微处理器单元 (MPU) 与集成的 Imagination Technologies PowerVR GPU 结合在一起。 从连接 HDMI 或 LVDS 的平板显示器到基于 LED 的矩阵显示器,这种组合让用户能够连接不同的显示器。 我们连接 PCIe 的模块化 Wi-Fi 解决方案可实现成本优化的设计,并能根据客户需求和基础设施要求轻松对设计进行调整。

系统优势:

  • 灵活的 Wi-Fi 连接实施,支持具有 2.4GHz 和 5GHz PCIe接口 的 Wi-Fi 5
  • 高度集成的模块化解决方案,具有支持各种显示器的多个接口
  • 高度优化的电源方案

目标应用:

  • 数字标牌和商业信息显示器
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合