概览

描述

瑞萨电子 R-IN32M3 (RY9012) 工业以太网模块解决方案有助于加速工业传感器解决方案的开发。 它支持市场上最流行的工业以太网协议:PROFINET、以太网/IP™ 以及 EtherCAT。 在此传感器解决方案中,使用 RY9012 模块可将瑞萨电子的传感器轻松集成到工业以太网中。

系统优势:

  • 帮助您推进工业以太网传感器的应用
  • 集成了 2 端口 RJ45 连接器和工业以太网交换机
  • 支持主流的工业以太网协议:PROFINET、以太网/IP™ 和 EtherCAT
  • 仅需极少的外部组件
  • 无需开发和维护工业以太网协议软件

目标应用:

  • 传感器在 PROFINET、以太网/IP™ 或 EtherCAT 网络中的应用
  • 嵌入式模块解决方案,将传感器应用与工业以太网络连接
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合