该参考设计具有在工业系统中,安全工业网络控制的安全电机驱动。该设计包括两个独立的 RX72N 32 位微控制器 (MCU),因此,如果系统遇到不期望的状态,可保持控制,并可安全地切断电机的电源。
安全数据(例如紧急停止)通过工业网络通信块由安全传感器或安全可编程逻辑控制器 (PLC) 提供。这一安全数据由两个 RX72N MCU 单独检查,如果其中一个显示“紧急情况”,则一个(或两个)RX72N MCU 可切断电机电源,从而避免发生危险情况。
安全控制块由两个 RX72N MCU 组成,用于管理电机紧急情况、停止控制和安全协议数据处理。根据安全国际标准(IEC 61508、ISO 13849-1),系统需要冗余,对此我们通过双 RX72N MCU 来实现。每个 RX72N MCU 运行相同的进程,并且能够通过交叉监视接口相互检查。
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。