概览

描述

这是多通道传感解决方案的完整参考设计,适用于多种应用,例如:温度控制器、数据记录器、可编程序逻辑控制器 (PLC) 模拟输入,等等。数字和模拟组件之间(以及通道之间)的隔离消除了噪声干扰,并保持了模拟数字转换器 (ADC) 结果的准确性。

系统优势:

  • 微控制器(具有传感器模拟前端 (AFE) 和信号调理)、降压调节器和带有微控制器 (MCU) 参考软件的隔离光电耦合器的完整组合
  • MCU 带有 AFE,用于传感器测量
    • 减少了主 MCU 的工作量
    • 通过 3 线 SPI 接口进行灵活的通信
    • 简单的时序设计,可同时进行多通道感测
  • 光电耦合器隔离
    • 隔离距离远
    • 无噪声
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合