概览

描述

这款智能笔系统用于记录手写字体,并将副本储存为数字格式。 该智能笔使用一个 IR LED 将光照射到纸上,并使用一个 LED 传感器检测影像。 传感器可检测到笔的移动模式,并记录它写下的内容。

系统优势:

  • LED 和检测器可记录笔的移动
  • IR LED 不可见,因此用户在书写时不会因受任何灯光的影响而分心
  • 笔的蓝牙低能耗 (LE) 特性可将笔上的数字数据传输到电脑或平板上
  • 板上的 EEPROM 将书写的内容存放在存储中,以便传输到笔记本电脑上
  • 按键控制录音开始和智能笔开/关

目标应用:

  • 智能笔
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合