概览

描述

该解决方案构建了一个完整的环境,用于开发相当于 Level 2+和Level 3等级的自动驾驶系统应用程序,包括自适应巡航控制 (ACC)、车道保持、自动泊车系统等。 R-Car V4H 参考板支持多摄像头输入,包括4K高分辨率输入、4K 显示输出、音频输出、网络通信接口和适用于多个 ECU 并行运行的第 4 代 PCIe。

此外,瑞萨电子还在 RAA271041 预调节器和 RAA271005 PMIC 的基础上,为 R-Car V4H 提供具有功能安全支持的专用电源解决方案。 该解决方案有助于减少硬件和软件开发的工作量,同时降低设计复杂性、减少成本并缩短产品上市时间。

系统优势:

  • 利用参考板来进行即时平台开发,以缩短产品上市时间
  • 这套核心系统整合了 R-Car V4H 入门套件、R-Car 兼容的电源管理芯片、LPDDR5-6400 内存、闪存、显示输出和 1000BASE-T 以太网接口,可帮助打造一个易于启动的系统开发环境
  • R-Car V4H 提供深度学习34 TOPS算力,可以对摄像头、雷达和激光雷达传感器数据进行融合并实现高速目标识别
  • 提供 4 个 RGMII 以太网通道、2 个 CSI2 通道、2 个 DSI 通道、2 个 PCIe Gen4 通道和 8 个 CAN 通道
  • 通过 CAN 和以太网为远程供电控制提供支持,从而实现远程环境中的系统评估操作
  • 使用 R-Car PMIC (包括 RAA271005 和 RAA271041)实现符合功能安全要求的电源管理
  • 通过使用可编程时钟发生器来替换多个晶振器件,从而降低 BOM 成本并减小PCB尺寸
图像
图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合