符合新无线电法认证的蓝牙模块以超小尺寸集成了RX23W MCU、天线和外围电路
2021 年 4 月 6 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出支持完整低功耗蓝牙®5(Bluetooth® 5)的RX23W模块,适用于物联网(IoT)终端设备的系统控制和无线通信。该模块采用32位RX23W,全面支持低功耗蓝牙通信,包含天线、振荡器和外围匹配电路,通过包括日本和美国(注)在内的多国无线电法认证,并获得蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)认证。客户无需额外的RF设计、调试或专业RF知识,即可直接使用该模块,缩短新产品开发时间。采用超小尺寸6.1mm x 9.5mm、83引脚LGA封装,可用来设计更为紧凑的设备,并减少外部元件,以降低物料清单(BOM)成本,提升家电、医疗和运动健身设备等物联网终端产品的开发效率。
全新模块包含的RX23W MCU支持完整的低功耗蓝牙5通信,包括远距传输和2Mbps数据吞吐量。具有出色的通信特性,在125Kbps速率下接收灵敏度为-105dBm。RX23W以瑞萨RXv2 CPU内核为基础,提供卓越的计算性能,最大时钟频率可达54MHz,具备出色的能效,是系统控制类应用的理想选择。该产品还集成了瑞萨独有的安全功能TSIP(Trusted Secure IP),可提供强大保护,防止窃听、篡改和病毒等威胁。此外,RX23W还拥有丰富的外设,包括触摸键、USB和CAN等IoT设备不可或缺的功能。
瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“随着物联网设备的开发周期越来越短,开发压力也越来越大。我很荣幸地看到,在备受广大客户青睐的RX MCU推出十周年之际,瑞萨推出了首款基于RX的蓝牙通信模块,帮助客户提高产品开发效率。“
开发环境
新型RX23W模块采用与RX MCU相同的软件开发环境,开发人员可同时进行系统控制和通信控制开发。Smart Configurator帮助开发人员利用GUI生成用于外设功能和蓝牙驱动代码,并配置引脚设置。QE for BLE则可帮助开发人员生成用于自定义蓝牙配置文件的程序。蓝牙测试工具套件提供GUI,允许开发人员执行初始无线特性评估和蓝牙功能验证。这些工具适用于开发过程中各个环节,为开发人员带来从初始阶段到应用产品开发全面支持,显著提高开发效率。
RX23W模块可与瑞萨模拟和电源产品相结合,开发适用于各类应用的全面解决方案。多款“成功产品组合”显示了RX23W模块的独特功能以及瑞萨产品阵容的广度和深度。例如,医疗贴片的参考设计可借助RX23W的蓝牙连接功能监测体温、血氧饱和度(SpO2)和心率。典型应用还包括48V电动车解决方案,该解决方案可通过RX23W连接智能手机,查看车辆电池状态和历史路线。
供货信息
RX23W模块现已开始量产和出货,10,000片批量时参考价格为6.6美元/片。此外,瑞萨同时推出评估目标板,参考价格为50美元/块,即日起发售。了解有关瑞萨RX23W模块的更多信息,请访问www.renesas.com/rx23w-module 。
(注)RX23W模块已通过美国、加拿大、欧盟和日本的无线电法规认证,中国SRRC认证也在计划中
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) 蓝牙®为Bluetooth SIG, Inc的注册商标。本新闻稿中提及的所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。