2013年6月20日,日本东京讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布推出 RZ/A1系列嵌入式微处理器(MPU)解决方案总计15款新产品(包括子分类RZ/A1H、RZ/A1M以及RZ/A1L),用以为未来的“智能型社 会”创建复杂的人机接口(HMI)。2012年10月,瑞萨电子以“管理与IT的融合”为口号,宣布推出了全新的 RZ族嵌入式MPU ,此次亮相的为RZ族的首批产品。
新产品的关键特性包括业内最大容量[注释1] 的片上随机访问内存10兆位(MB)、以及其他实现HMI所需的功能,如摄像头输入、硬件加速图形输出、OpenVG 1.1以及音频功能。
由于无需外部辅助存储器(DRAM),新产品开发商可以采用宽屏WXGA分辨率(1280x768像素)图形显示器,而无需担心DRAM的长期采购问题,从 而可实现提高系统性能、减少功率消耗,同时降低系统总成本。另外,采用ARM®所设计的CPU,使开发商可以利用ARM生态系统 [注释2]来缩短系统开发周期并降低开发成本。
随着信息与通讯技术(ICT)以及半导体行业的发展,我们日常生活中所使用到的各类产品及系统,包括家用电器、工业设备、建筑维护系统、电网、汽车以及交通 设施,都开始与网络紧密相关,一个“智能型社会”正在形成。在“智能型社会”中,我们生活的各个方面都将与云密不可分。智能手机与平板电脑作为人类与智能 型社会之间的接口,正在迅速普及,家用电器及工业设备对高分辨率显示器、以及触摸屏界面的市场需求也在迅速增长。
但是,执行此类复杂的联网及HMI功能需要较高水平的性能及功能,仅靠MPU 很难实现,所以此类应用通常采用要求外部存储器(DRAM)的传统嵌入式MPU 。但是该方法有一些缺点。DRAM的操作频率要求使系统设计变得复杂;DRAM接口频繁地更新换代,意味着很难实现长期稳定采购,特别是对于工业设备;安 装面积及电磁噪声增加;并且设备的复杂性增加加重了软件的开发负担。
瑞萨电子推出新的 RZ/A1系列产品,可以帮助解决上述问题。
(1) 拥有大容量片上随机访问内存,可以解决无DRAM产生的问题,所以无需外部DRAM,就可实现提高系统性能的同时降低成本
新产品具有业内最大容量的片上随机访问内存:10MB。大容量片上随机访问内存意味着,内部存储 ,以及人机接口应用程序中的大量图像数据处器完全可以独自处理程序运行过程中的指令码理,例如图形处理。因此,无需外部DRAM,同时,也意味着无需担心 DRAM的采购问题。而且由于芯片数量的减少,安装面积减小,系统总成本降低;功率消耗以及电磁噪声减少;印刷线路板成本降低;并且由于无需向DRAM供 应专用电源,供电费用也降低了。
另外,凭借片上随机访问内存功能,芯片引脚数量对带宽的限制也消除了。可以使用宽频带低延迟存储器,将系统总体性能提高30%到50%[注释3].
(2) 将ARM CPU与外设功能结合是瑞萨的独有特征,具有极佳的可扩展性
未来,要实现越来越复杂的联网功能以 及更高分辨率HMI功能,除了硬件以外,还要求有功能更加强大的软件以及相关的开发环境。所以最新的RZ/A1系列产品将ARM CPU与外设功能结合起来,ARM CPU源于开发工具及软件的全球生态系统,外设功能继承自瑞萨SH7260系列产品,已广泛应用于人机接口应用程序,具有可靠的应用记录,并经过进一步增 强。因此,开发商在采用最新的RZ/A1系列产品进行系统开发的过程中,可以充分利用之前使用瑞萨电子产品进行系统开发的经验。
开发商还可以利用曾为瑞萨电子MPU 产品提供过支持的各个开发工具供应商提供的大量高灵活性开发工具。
另外,瑞萨电子和ARM为Cortex-A共同开发的一款Cortex™-M、RTX CMSIS (Cortex 微控制器软件接口标准) [注释4]-RTOS实时操作系统,是业内首款此类产品,具有卓越的通量处理能力,使得为Cortex-M开发的应用程序资源可以更轻松的移植到Cortex-A中,并为要求实时性能的领域提供了性能可扩展性。
ARM 公司处理器部门嵌入式处理器副总裁Keith Clarke说, “瑞萨电子正在扩大基于ARM处理器的产品系列规模,对此ARM感到非常欣慰。”“鉴于汽车及工业应用市场的重要性,瑞萨与ARM首次改进CMSIS- RTOS RTX,使其能与ARM Cortex-A系列处理器结合运行。借助瑞萨在嵌入式业务方面的丰富经验与ARM低功率处理器技术及高生产率软件工具的完美结合,双方的客户将能够开发 出更多用于汽车及工业应用领域的优秀解决方案。”
瑞萨电子在现有的RL78族、RX族以及RH850族基础上,添加新的RZ族产品,目标是为实现智能型社会提供全套解决方案,以及MCU以及MPU 等支持性产品。为回应不断增长的市场需求,瑞萨将继续致力于各个档次新产品的开发。
请在本网站上查看产品发布合作伙伴及新产品主要规格列表。
产品发布合作伙伴
http://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz/softtools.html
新产品主要规格
http://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz.html
[注释1]截止2013年,瑞萨电子研究显示,MCU 的片上随机访问内存容量用于主存储器的情况在行业内占比例最大。(微处理器高速缓冲存储器由于不可以作为主存储器单独使用,而未被采用)
[注释2]是指通过整合包括操作系统、编译程序、调试程序、开发商以及解决方案提供商在内的各种开发环境,来调整单CPU架构,从而形成的大型业务系统。将“生态系统”一词用于IT业务表明IT业务从本质上与生态系统比较类似。
[注释3]与需采用外部DRAM的系统的应用性能相比。
[注释4]与Cortex-A系列处理器兼容的实时操作系统Keil RTX RTOS是一款免版税采用BSD许可代码产品,将用于ARM Development Studio (DS-5™) 5工具链。
RZ/A1L及RZ/A1H产品的样品将于2013年7月起开始提供。
(备注)
ARM、Cortex 以及DS-5均为ARM公司商标或注册商标。本新闻稿中所述其它产品及服务名称为各自所有人的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。