完善的解决方案融合Celeno业界卓越的Wi-Fi 6/6E芯片组与瑞萨嵌入式处理、电源、时钟和模拟产品
2022 年 4 月 6 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,发布10款全新“成功产品组合”,将近期收购的Celeno卓越的Wi-Fi 6/6E芯片组与瑞萨包括嵌入式处理、模拟、电源、定时和连接在内的广泛解决方案相结合,涵盖用于物联网、工业、基础设施等应用的解决方案。
瑞萨的“成功产品组合”作为经过工程验证的卓越设计,使用户能够基于一个更高阶的平台来实现其设计理念,缩短产品开发周期,降低设计面市的总体风险。瑞萨现已面向广泛的客户与市场推出了超过300款“成功产品组合”。
瑞萨电子系统及方案事业部高级总监DK Singh表示:“通过这些新的解决方案我们可以看到,Celeno Wi-Fi解决方案与瑞萨的产品阵容具有极大互补性。我们在短时间内便已交付了采用Celeno技术的综合解决方案,由此进一步推动瑞萨的使命:让智能可持续地从云端遍及终端。我们的开发和应用团队孜孜不倦地为全球客户持续打造全新“成功产品组合”,帮助客户更快、更有效地将创新产品推向市场,也由此得到了他们的认同和赞赏。”
此次推出的全新“成功产品组合”包括:
- 基于Wi-Fi 6的工业网关
这一成功组合为工业网关应用实现了最快的数据传输,利用卓越的MPU和高性能Wi-Fi 6芯片驱动高达4.8 Gbps的PHY/数据链路速度。
- 自动光学检查(AOI)解决方案
这一成功产品组合为需要高数据吞吐量和高数据准确性的工业应用提供了高度灵活的Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac解决方案。RZ/V2M微处理器主板与插入的Wi-Fi 5的组合提供了高吞吐量以及快速的PCIe接口。
- 无线数字标牌
这一Wi-Fi连接的数字标牌解决方案将Celeno Wi-Fi与瑞萨电源设备和RZ/G2H MPU相结合,以连接不同的显示器。该解决方案支持从HDMI或LVDS连接的平板显示器,到基于LED的矩阵显示器。
其他结合Celeno产品的成功产品组合
本月推出的其他成功产品组合将经过验证的瑞萨技术与Celeno在高性能网络、人工智能和视频应用方面的连接专长相结合。
供货及更多信息
了解现已推出的超过300款“成功产品组合”,并获取所有10款全新瑞萨+Celeno“成功产品组合”的框图、产品信息,及样品和购买信息,请访问:www.renesas.com/win。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。