瑞萨电子推出具备超低静态电流的升降压DC/DC转换器,适合为传感器、MCU、无线设备和其它组件供电

2020年10月13日

2020 年 10 月 13 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器——ISL9122A,可提供超低静态电流(IQ),适用于为传感器、微控制器(MCU)、无线设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。

ISL9122A升降压开关稳压器带有I2C接口,可编程的25mV步进实现动态电压调整(DVS),以优化系统功耗。该稳压器的最大输出电压可达5.375V,从而在整个电池电压范围内最大程度提高带有RF功能的物联网设备的性能。其PFM和PWM功能可在整个输出电流范围内实现效率最大化。在强制PWM模式下,该稳压器始终保持2.5MHz的开关频率,以改善系统EMI性能。

瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“随着物联网无线连接应用的爆炸式增长,ISL9122A升降压稳压器从空载至满载的快速响应性能,非常适合为新一代设备供电。我们的客户对ISL9122A的灵活性、动态电压调整和业界极低的静态功耗非常满意。”

ISL9122A升降压稳压器与最近发布的ISL9123降压稳压器这两款超低IQ开关稳压器均可为瑞萨8/16位超低功耗MCU RL78产品家族、搭载Arm® Cortex®-M 内核的32位MCU RA 产品家族以及适用于可穿戴设备和能量采集应用的嵌入式控制器RE产品家族供电。

支持旁路模式的ISL9122A升降压稳压器的关键特性

  • 超低IQ <1.3 µA 和较低的7nA关机电流,延长电池寿命
  • 轻载时可实现高效率(84% @ 10 µA),峰值效率为97%,以减少功耗和温升
  • 自动和可选的直通模式降低了IQ
  • 1.8V至5.5V的宽输入电压范围,适用于多种电池供电的应用
  • 可调输出电压范围达1.8V至5.375V,步长值为25mV
  • 最大输出电流可达500mA(Vout=3.3V,Vin=3.6V)
  • 采用1.8mmx1.0mm WLCSP或3mmx2mm DFN超小尺寸封装,节省电路板空间
  • 仅需三个外部组件:电感、输入电容和输出电容
  • 全面的过电流、短路和过热保护

供货信息

ISL9122A现可从瑞萨电子全球分销商处购买,每1,000片批量时价格为每片0.89美元(8引脚DFN封装)和每片0.78美元(8焊点WLCSP封装)。了解更多信息,请访问www.renesas.com/products/ISL9122A

瑞萨还提供两款ISL9122A评估板,用于设计人员评估该产品的功能与性能。具有3.3V默认输出(DFN)的ISL9122AIRN-EVZ和具有3.3V默认输出(WLCSP)的ISL9122AIIN-EVZ,价格均为70美元。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。