瑞萨电子采用Andes RISC-V 32位CPU内核开发其首款RISC-V架构ASSP产品

2020年10月10日

2020 年 10 月 10 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,与RISC-V架构嵌入式CPU内核及相关SoC开发环境的领先供应商——Andes Technology启动技术IP合作。瑞萨选择AndesCore™ IP 32位RISC-V CPU内核IP,应用于其全新的专用标准产品中,并将于2021年下半年开始为客户提供样片。

Andes Technology公司总裁Frankwell Lin表示:“瑞萨作为顶级MCU供应商,已将Andes RISC-V内核设计到其预编程的专用标准产品中,对此我们感到十分荣幸。瑞萨和Andes有着相同的愿景——迎接RISC-V成为片上系统芯片(SoC)主流CPU指令集体系结构(ISA)的时代。双方的合作不仅是Andes的里程碑,更标志着开源RISC-V ISA即将成为主流计算引擎。瑞萨的客户亦将受益于面向21世纪计算需求而构建的现代ISA。”

瑞萨电子执行副总裁、物联网及基础设施事业本部总经理Sailesh Chittipeddi表示:“Andes RISC-V核心IP提供的可扩展性能范围、可选安全功能和定制选项,使瑞萨能够为未来针对特定应用的标准产品提供创新解决方案。帮助为现有或新兴应用寻找经济高效替代途径的客户,从更短的上市时间和更低的开发成本中获益。”

瑞萨基于RISC-V核心架构的预编程ASSP器件,结合专用的用户界面工具来设置应用的可编程参数,将为客户构建完整且优化的解决方案。此功能消除了RISC-V开发初期及软件投资相关的壁垒。此外,瑞萨广泛的区域合作伙伴拥有丰富的专业知识,将为客户提供前沿、专注的技术支持。

关于Andes Technology

Andes Technology是一家世界级创新型高性能/低功耗32/64位处理器内核与相关开发环境的创造者,旨在为快速增长的全球嵌入式系统应用提供服务。提供卓越的低功耗CPU核心,包括全面的RISC-V架构V5系列处理器IP,以及集成开发环境和相关的软硬件解决方案,从而推动高效的SoC设计。截至2019年底,Andes-Embedded™ SoC累计出货量已突破50亿。Andes Technology全面的CPU产品线包括可扩展的入门级、中端和高端系列。更多信息,请访问http://www.andestech.com

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。