瑞萨电子与联咏科技合作开发监控摄像机参考设计

相位检测自动对焦功能可为4K安保视频和监控应用,提供快速、卓越的目标物体检测与识别能力

2020年08月03日

2020 年 8 月 3 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出超高清(UHD)监控摄像机参考设计,以满足当今安防视频及监控系统的高清目标物体检测与识别需求。与联咏科技(Novatek Microelectronics Corporation)合作开发并由Sytemtec Corporation Ltd设计的参考设计方案包括带相位检测自动对焦(PDAF)的图像传感器(CIS)板、高性能图像信号处理(ISP)板以及自动对焦变焦镜头软件。

该监控摄像机参考设计可实现4K分辨率、出色的彩色成像和卓越的物体识别精度,包括在弱光条件下小尺寸物体的识别。该设计通过低价位镜头亦可实现出色的高速自动对焦操作,以上功能组合使Systemtec能够为客户带来高性能4K安防视频摄像机参考设计及软件,帮助缩短开发时间,构建具有快速自动对焦和增强成像性能的摄像机系统。

瑞萨电子系统及解决方案市场部总监D.K Singh表示:“市场对安全和监控摄像机系统的需求不断增长,因此需要具备更高成像精度以及更强大的目标物体检测与识别功能。与传统的对比度检测自动对焦相比,我们具有4K分辨率和PDAF功能的监控摄像机能够提供更快的自动对焦速度。我们很高兴看到通过瑞萨同联咏科技和Systemtec的紧密合作,使该监控系统参考设计更便于全球客户使用。”

该监控摄像机参考设计基于瑞萨高性能RAA462113FYL CMOS图像传感器和联咏科技的双核SoC图像信号处理器,并采用了瑞萨其它几款IC方案以实现完整的电子信号链功能。CIS板RAA462113FYL、DC/DC降压转换器、LDO、电机驱动器和镜头。ISP板搭载SoC和相关的信号链组件。

监控摄像机参考设计的关键特性

  • 图像传感器板::
    • 高灵敏度、低噪声、低功耗、800万像素超高清CMOS图像传感器
    • 传感器具有HDR、PDAF功能和MIPI-CSI2输出,支持30fps@12位数字输出
    • 可更换为定焦镜头或变焦镜头
  • 图像信号处理板::
    • 具备传感器接口的800MHz双核SoC图像信号处理器,以及用于显示器、PHY、Wi-Fi模块、GPS和RS-485的接口
    • RTC、I2C、SPI、GPIO、音频IF、闪存/SD卡、HDMI、以太网、SDIO、SCI、UART和SDRAM控制器
    • 高精度和快速自动对焦,支持对比度自动对焦、相位检测自动对焦和混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度自动对焦)
    • 灵活而丰富的功能,包括12V电源(DC插孔或Type C)、视频输出的多接口支持

供货信息

监控摄像机参考设计套件现可通过Systemtec Corporation Ltd.购买。

有关瑞萨监控摄像机参考设计的更多信息(包括系统框图、物料清单和数据手册),敬请访问监控摄像机参考设计

关于联咏科技股份有限公司

联咏科技(TWSE: 3034)成立于1997年,专注于以显示和图像为核心的整体解决方案,产品包含视频通讯控制IC、SoC及其他商用控制IC。联咏科技是全球液晶显示驱动IC的主要供货商,2019年营业收入在芯片设计公司中排名全球第八位及台湾第二位。了解更多信息,敬请访问www.novatek.com.tw

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。