瑞萨电子推出集成LIN输出接口的传感器信号调理芯片,适用于电动/混动汽车HVAC系统

ZSSC4132集成LIN输出接口和业界领先的模拟前端,可缩减BOM成本,带来更高精度、灵活性与性价比

2020年07月09日

2020 年 7 月 9 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车压力传感器解决方案——ZSSC4132。该单封装传感器信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、电池电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通空调系统)等应用。

ZSSC4132可配置用于几乎所有电阻桥传感器。这种灵活性,结合其领先的性能、集成式LIN物理接口、小尺寸封装、以及通过AEC-Q100 Grade 0认证等特点,使其非常适合于空间有限、预算紧张且有线下标定(EOL)校准要求的小尺寸车辆传感器模块。

瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf表示:“HVAC对电动汽车(EV)电池系统非常重要,OEM厂商正在寻找提高系统效率的方法,同时保持高性能并严格控制成本。借助ZSSC4132,客户可获得已通过LIN认证的完整SSC解决方案,使他们能够轻松、经济高效地在中高端EV及HEV中优化HVAC系统开发。”

ZSSC4132的关键特性:

ZSSC4132结合先进的模拟前端(AFE)技术,用于增强传感器信号调节和数字校准功能,以显著降低噪声灵敏度,并提供高精度压力与温度读数。SSC的高度集成性最大程度减少对外部组件的需求,从而降低整体物料清单(BOM)要求。此外,ZSSC4132独特的数字校准功能可帮助用户最大程度缩减校准工作,从而进一步降低整体系统成本。

其它功能包括:

  • LIN v2.2a认证,并兼容LIN v1.3、v2.0和v2.1
  • 差分电桥传感器输入,在-40°C至150°C的温度范围内实现满量程输出精度±0.5%
  • 12至14位ADC分辨率
  • LIN总线上的从节点位置检测功能,允许SSC为设备分配唯一ID
  • 过压和反极性保护电路
  • 电磁兼容
  • 多种诊断功能

供货信息

ZSSC4132现已提供4mm x 4mm,24引脚QFN封装,10,000颗批量时单价为1.38美元。ZSSC4132评估套件也已上市,起价为185美元。

了解更多ZSSC4132 SSC相关技术文档及工具信息,请访问 https://www.idt.com/zssc4132

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标 。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。