继寄存时钟驱动器、电源管理IC和SPD集线器,DDR5 DIMM解决方案增加全新IC,扩充产品家族成员
2020年5月7日

2020 年 5 月 7 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出全新精密温度传感器TS5111,用于DDR5存储器模块以及其它需要精确、实时温度监控的多种应用,例如固态磁盘(SSD)、计算主板和通信设备等。符合JEDEC(固态技术协会)标准的全新温度传感器使内存模块和其它温度敏感系统能够通过实时、闭环的热管理算法以高效率及可靠性运行。

TS5111在提供具有可编程预警信号的准确、高精度的系统温度方面发挥了关键作用,使系统能够执行热控制回路机制,如存储器刷新率、风扇速度和带宽调节。TS5111尺寸仅为0.8mm x 1.3mm,非常适合小型系统以及存储器、存储模块等温度监测对于可靠运行起至关重要的应用。TS5111支持I²C、SMBUS以及全新I3C Basic协议,可支持高达12.5MHz的数据速率及其它高级功能,如带内中断、奇偶校验和数据包错误校验。

瑞萨电子数据中心事业部副总裁Rami Sethi表示:“我们很荣幸推出首款符合DDR5 JEDEC标准的温度传感器,该产品目前已获得我们主要客户和生态系统合作伙伴的认证。凭借对最新高速控制总线接口和行业标准规范的支持,TS5111将有潜力围绕单个温度传感器解决方案整合整个计算行业。”

TS5111作为DDR5解决方案全系列产品家族的一员,将助力厂商开发领先的DDR5 DIMM解决方案。目前,瑞萨DDR5 RDIMM IC包括寄存时钟驱动器5RCD0148HC1、电源管理ICP8900、SPD集线器SPD5118

TS5111温度传感器的关键特性:

  • 符合JEDEC JESD302-1串行总线温度传感器规范
  • 温度传感器精度
    • 75 °C < TA < 95 °C 范围内的典型值为0.5°C
    • 40 °C < TA < 125 °C 范围内的典型值为1.0°C
    • -40 °C < TA < 125 °C 范围内的典型值为2.0°C
  • 双线总线串行接口 (I²C 和I3C操作模式)
  • 高达12.5MHz的传输速率
  • 1.8V和1.1V电源输入
  • 数据包错误校验及奇偶错误校验功能
  • 总线复位功能
  • 通过SA引脚选择两个唯一地址
  • 带内中断

供货信息

TS5111-Z1AHRI8温度传感器现已提供6焊球WLCSP封装,并向认证客户提供样片。更多信息,请访问 https://www.idt.com/TS5111

(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。