瑞萨电子宣布推出业界最小的适用于工业自动化和太阳能逆变器的光电耦合器

RV1S92xxA和RV1S22xxA 8.2mm爬电式光电耦合器最大可缩减35%PCB占板面积

2019年12月12日

2019 年 12 月 12 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器的封装宽度仅为2.5mm,与其他品牌产品相比,可将PCB占板面积减少35%,从而帮助设计师缩小设备尺寸、增加机械臂轴并提高车间生产率。该产品还可满足受限空间内安装多个更小型太阳能设备的零能耗建筑的需求。RV1S92xxA与RV1S22xxA光电耦合器非常适用于直流-交流电源逆变器、交流伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械臂、太阳能逆变器以及电池存储和充电系统。

RV1S9260A 15 Mbps通信耦合器和RV1S9213A智能电源模块(IPM)驱动器是首批采用0.65mm引脚间距(仅为传统封装的一半)的微型LSSO5封装的光电耦合器。该光电耦合器封装高度为2.1mm,可直接安装在PCB背面,从而为顶部安装的组件腾出了宝贵空间,三次红外回流焊可提供最大灵活性。RV1S92xxA光电耦合器的电气隔离和高CMR噪声抑制(50 kV / µs)可在传输高速信号时保护低压微控制器及I/O设备免受高压电路的影响。

RV1S2281A和RV1S2211A为直流输入和低直流输入晶体管输出光电耦合器,RV1S2285A为交流输入晶体管输出光电耦合器。RV1S22xxA产品提供8.2mm的爬电距离、2.5mm的封装宽度,和2.1mm的封装高度,均采用LSSOP封装,引脚间距为1.30mm。五款光电耦合器均提供5000 Vrms的增强隔离和高温操作,以承受恶劣的工作环境。RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器支持具备增强绝缘的200V和400V系统,以满足工业安全标准。五款器件均符合针对电机驱动设备的UL61800-5-1严格标准,以及针对PLC等控制设备的UL61010-2-201标准。

瑞萨电子工业模拟与电源事业部副总裁Philip Chesley表示:“ RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器为设计人员提供了多种功能和布局灵活性,可显著缩小设备尺寸并最大化利用工厂空间。 我们的隔离设备还满足UL61800-5-1和UL61010-2-201标准的严格安全要求,使制造商能够为其智能工厂设计新一代高压系统。”

供货信息

RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器现可从瑞萨电子全球分销商处购买。产品、功能及价格请参考下表。

产品 功能 价格(1,000片)
RV1S9260A 15 Mbps 通信耦合器 0.64 美元
RV1S9213A 智能电源模块(IPM)驱动程序 0.53 美元
RV1S2281A 直流输入,晶体管输出 0.17 美元
RV1S2211A 低直流输入电流,晶体管输出 0.17 美元
RV1S2285A 交流输入,晶体管输出 0.40 美元

更多信息

了解有关瑞萨光电耦合器产品的更多信息,请点击:https://www.renesas.com/products/optoelectronics.html

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。