瑞萨电子与美蓓亚三美合作开发用于机器人、OA和医疗/护理设备的步进电机解决方案

联合开发的具备旋转变压器(角度传感器)的步进电机和基于旋转变压器的电机控制解决方案,具有超高性价比

2019年12月11日

2019 年 12 月 11 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与全球领先的步进电机供应商美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi, TSE: 6479) (注1) 今日宣布,联合开发基于旋转变压器(角度传感器)的步进电机和电机控制解决方案,并面向机器人、办公自动化(OA)设备,以及医疗/护理设备进行了优化。瑞萨电子与美蓓亚三美,携手开发的基于旋转变压器传感器的步进电机和电机控制解决方案,可满足电动机更高精度控制、小型化以及应对环境影响更强抵抗力的需求。

美蓓亚三美在车用旋转变压器传感器领域拥有良好的市场业绩,并首次开发了面向步进电机的新型旋转变压器,用于机器人、办公自动化设备和医疗/护理设备等消费及工业设备应用。作为全球32位微控制器(MCU)市场的领导者(注2),瑞萨开发了一款支持美蓓亚三美新型步进电机的全新旋变数字转换器(RDC),以及可通过32位RX MCU实现RDC控制的驱动软件。瑞萨还带来基于旋转变压器的步进电机控制套件,其中提供开发工具,包括美蓓亚三美带有旋转变压器的步进电动机,和带有RDC的评估板,从而使用户能够快速启动应用程序开发。

美蓓亚三美技术官铃木克敏表示:“我们非常高兴能够与瑞萨合作,提供卓越的控制技术,并开发出一流的产品。希望旋转变压器步进电机在产品差异化方面的进步能够推动我们开拓新的市场。”

瑞萨电子高级副总裁、物联网与基础设施事业部通用MCU业务部负责人Roger Wendelken表示:“我们同美蓓亚三美携手将步进电机推广至更广泛的应用中。我们合作为客户提供的解决方案,包含了旋转变压器步进电机开发所需的一切,如电机、RDC、微控制器、软件和工具等,助力用户加快电机开发速度并缩短产品上市时间。”

基于旋转变压器步进电机新方案的特性

带有旋转变压器的步进电机即使在高温、粉尘或振动的恶劣环境下也可以执行高精度的电机控制。其还具备更高阶的特性,例如能够在不失步的情况下驱动重负载。瑞萨电子和美蓓亚三美已开发出新型旋转变压器步进电机和旋转变压器电机控制解决方案,以超高性价比大大拓宽步进电机的应用范围。例如,在机器人或自动导引车辆(AGV)的开发中,客户甚至可以在仓库或室外等恶劣环境实现高精度运动,同时通过使用较小的电机来降低成本,并进一步推动工业设备小型化。

美蓓亚三美旋转变压器步进电机的关键特性:

  • 高扭矩特性: 由于无需失步控制,扭矩是现有产品的2至3倍
  • 控制特性: 能够在宽带和超低速下运行
  • 低功耗: 通过响应实际负载的伺服控制,进行电流优化
  • 高精度: 通过200,000 P/R的高分辨率实现高位置精度
  • 耐恶劣环境: 结构简单、耐热、防尘、抗振
  • 小型化: 电机的高扭矩使得小型化应用产品成为可能

瑞萨电子RDC与RDC控制驱动程序软件的关键特性:

  • 检测方式: VR型电压检测、VR型电流检测
  • RX MCU支持: 瑞萨为RX24T提供RDC驱动软件(并计划支持其它MCU)
  • 抗电磁噪声: 由于包含滤波器,可以1/2的信噪比(噪声为信号的两倍)进行位置检测

瑞萨电子基于旋转变压器的步进电机控制套件

  • 随附配件: 美蓓亚三美42mm方形旋转变压器步进电机、控制板、CPU板(包括RDC和RX24T)
  • 开发支持工具: Renesas Motor Workbench(包括实时波形显示功能)
  • 包含软件: RDC控制驱动软件、步进电机控制软件

供货信息

美蓓亚三美基于旋转变压器的新型步进电机样品计划于2020年1月出货,并于2020年4月启动量产。瑞萨电子基于旋转变压器的步进电机控制套件将于2020年1月上市。

美蓓亚三美将于2019年12月18日至21日在东京举行的2019年国际机器人展览会(iREX2019)W4-25 (Tokyo Big Sight, West Hall 4楼 )展台演示共同开发的产品。(新闻稿链接

更多信息

了解有关美蓓亚三美步进电机的更多详细信息,请点击:https://www.eminebea.com/en/product/rotary/steppingmotor/resolver/

了解有关瑞萨电子带有旋转变压器控制解决方案的步进电机的更多详细信息,请点击:https://www.renesas.com/solutions/key-technology/motor-control/resolver-solution.html

(注1)富士经济株式会社精密微电机市场2019:2018年综合调查(按年度销售)

(注2)Gartner市场份额:2018年全球按终端市场划分的半导体产品;作者:Andrew Norwood等;2019年4月8日(所有应用中的32位微控制器,基于供应商收入)。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

关于美蓓亚三美

美蓓亚三美(TSE:6479)是综合精密零件制造商,其集成多样的尖端技术,从占据全球第一大*市场份额的微型和小型滚珠轴承等超精密机械加工技术出发,跨越电机、传感器、半导体和无线传输领域,以超越常规的不同,创造全新的价值。同时,其作为“Electro Mechanics Solutions™(机电一体化模组方案™)”**供应商,为IoT(物联网)时代做出贡献。.

全球运营是美蓓亚三美的特点之一,在27个国家/地区拥有171个分支机构。

网址:www.minebeamitsumi.com

*根据研究,滚珠轴承的外径为22mm或更小。

** "Electro Mechanics Solutions" 是美蓓亚三美的注册商标,其注册号为:5322479。

(备注) 所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。