2019 年 9 月 11 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RX72M工业网络解决方案,以加速基于RX72M的32位工业以太网微控制器(MCU)的工业从站设备开发。
全新RX72M解决方案包括评估板、操作系统、中间件,以及支持工业网络应用中约70%通信协议的示例软件,让用户能够立即启动从站设备的开发,例如用于紧凑型机器人的电机控制、PLC(可编程逻辑控制器)设备和远程I/O系统。示例软件包括:EtherCAT、PROFINET RT、Ethernet/IP、Modbus TCP和作为工业以太网软件的OPC UA,以及作为现场总线通信软件的PROFIBUS DP、Modbus、RTU/ASCII、CAN open和DeviceNet。
瑞萨电子已通过三个主要协议的一致性测试,包括EtherCAT、PROFINET RT和Ethernet/IP(代表全球主要的工业以太网市场)。可帮助开发人员将整体开发时间(包括开发、评估和验证等步骤)缩短达6个月,从而加快上市时间。
全新解决方案将于2019年9月17至21日在上海举办的中国国际工业博览会(CIIF)的瑞萨电子展位上展出(上海会展中心,6.1H馆,E202展位)。
瑞萨电子物联网事业部产品营销副总裁Daryl Khoo表示,“我们预计,连接工业网络的工业设备市场在未来三年将以约10%的复合年增长率增长,由此,在短时间内开发出可支持多种工业网络的从站设备,成为当前要务。全新RX72M工业网络解决方案专为支持多协议而设计,将加速用户的全球产品部署。”
由于各国家及地区的工业网络协议存在很大差异,部署全球工业网络设备必须支持广泛的协议。RX72M解决方案包含各地区应用的主要协议,允许用户即刻进行对工业网络连接设备的评估。用户可专注于自己的应用程序开发,同时增强其在全球产品部署方面的竞争优势。
针对全新RX72M解决方案,瑞萨提供示例软件,并将与合作伙伴协作,提供可用于量产品的协议支持,助力用户从开发到量产的过渡。
瑞萨RX72M工业网络解决方案提供以下项目:
- 硬件
- 评估板,包含RX72M MCU
- 软件
- RX72M 驱动程序
- OS (µITRON) 及 TCP IP 中间件示例程序
- 工业网络协议示例程序
- 其它
- CS+ 及 e2 studio 集成开发环境 (IDE)
- 应用说明
- 合作公司对OS、中间件和工业网络的销售和支持
供货信息
RX72M工业网络解决方案将于2019年12月在日本供货,其中包含来自瑞萨电子合作公司的OS、中间件及工业网络支持;2020年10月将支持全球供货。
更多信息
了解有关瑞萨电子全新RX72M工业网络解决方案的更多信息,请点击:https://www.renesas.com/solutions/industrial-automation/industrial-network/rx72m-network-solution.html
(备注) 本新闻稿中提及的所有商标或注册商标均为其各自所有者财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。