瑞萨电子将携多款智能工业、智能家居及智能基础设施解决方案亮相2019中国电子信息博览会

2019年04月02日

2019年4月2日, 中国深圳讯 – 随着人工智能与物联网技术在中国市场的应用场景不断拓展,嵌入式系统设计面临更加智能、实时、安全、节能等诸多挑战。全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布将携其多款智能工业、智能家居及智能基础设施解决方案亮相2019年4月9日-11日在深圳会展中心(1号展厅1B003展位)举行的2019中国电子信息博览会(CITE)

瑞萨电子将介绍嵌入式人工智能(e-AI)技术、动态可配置处理器(DRP)技术在家居、工业等领域嵌入式系统设计中的应用方案,在提升性能的同时降低功耗,帮助客户便捷、快速开发智能物联网产品。在收购Intersil 及 IDT后,瑞萨电子全面扩展其产品线,聚焦物联网及其基础设施,为客户提供全面完整的解决方案。本次展会,瑞萨电子还将演示在感知、控制、云端设备,与IDT产品组合的参考设计方案。

演示方案:

基于e-AI的3D手势识别方案

该方案充分利用瑞萨电子RX231微控制器(MCU)高灵敏的静电电容式触摸检测单元(CTSU)、高性能浮点运算单元(FPU),客户无需编写复杂算法,仅需改写少量代码,即可实现最远达20cm非接触式、多达6种的手势控制,控制精度最高可达1mm, 可广泛运用于智能家居和工业设备的人机交互控制应用中。瑞萨电子提供手势数据录制、AI学习等完整开发工具,用户只需半日即可从零开始搭建一套e-AI代码。该方案基于开源算法,用户可重复利用已有的软件资源,并可轻松添加新手势,大幅提升了智能终端产品的可扩展性。

基于RX66T的e-AI电机故障检测方案

瑞萨电子的e-AI电机故障检测方案通过检测电机振动,判断振动处于正常模式还是故障模式,从而对冰箱、空调、洗衣机等家电设备进行故障检测。由此可在故障发生之前预测故障以实现预警,从而帮助客户提升服务品质、防止突然停机、降低维护成本。该方案基于瑞萨电子电机控制应用性能卓越的RX66T 微控制器(MCU),仅凭单芯片即可实现电机控制和基于e-AI的异常检测,通过终端智能避免对云的依赖,实现实时决策和实时控制;而且无需额外传感器,从而降低客户的物料成本。

动态可配置处理器(DRP)用于二维码扫描和实时图像处理方案

随着物联网社会发展,特别是中国市场对扫码支付、物流扫码、工厂自动化、智能安防等应用中海量二维码及图像数据进行实时处理的需求愈发高涨。基于瑞萨电子独有的内置动态可配置处理器(DRP)模块的微处理器RZ/A2M,该方案可用于人脸识别、二维码识别等应用。在运行Canny边缘检测、Harris角点检测、基于Zxing的二维码识别算法时,可将图像处理速度大幅提高7-22倍(注1)。内置DRP模块的创新型RZ/A2M可以极低功耗实现图像的实时处理。

参考设计:

应用于物联网楼宇自动化设计的空气质量控制解决方案

高精度气体传感器ZMOD4410、温度及湿度传感器HS300x及RL78 系列微控制器帮助用户能够感知气体环境,测量并改善空气质量。 该解决方案符合严格的空气质量规范,节约能源,并有助于维护用户的健康。 高效电源方案和高精度时钟控制器,将应用于系统集成并大幅提升系统品质。

物联网智能感知解决方案

高精度气体传感器ZMOD4410、温度及湿度传感器HS300x及RL78 系列微控制器产品线,可为商业空调系统、智能家电和智能办公等应用领域提供完整的解决方案。

云服务器解决方案

由于物联网的高速发展及5G的到来,云服务器对功率和性能的需求更加苛刻,对电源和时钟系统提出了越来越高的要求。 高性能、专用时钟组合以及广泛的电源产品组合是现在及未来云服务器的不二选择。

更多瑞萨电子参展信息,敬请访问:https://www.renesas.com/cn/zh/support/training/events/trade-shows/2019-cite.html

注1:数据来源于瑞萨电子RZ/A2M 微处理器带有DRP模块与不带DRP模块运行,比较得出的结果。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。