2018年10月10日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。五款RAA210xxx 简单数字电源模块提供了先进的数字通讯和监测功能,与瑞萨电子的模拟电源模块一样简单易用。这些产品是完全的降压稳压电源,可提供 25A、33A、双25A、50A 和 70A 的输出电流,同时可在业界标准的 12V 或 5V 输入电源下运行。RAA210xxx 系列为服务器、存储、光网络和电信设备中使用的高性能FPGA、DSP、ASIC 和存储器提供负载侧 ( POL ) 直接供电。每个模块器件都采用了散热最优化的高密度集成 ( HDA ) 封装,并高度集成了 PWM 控制器、MOSFET、电感器和无源器件。简化的模块应用只需配备输入和输出大容量电容器即可完成完整电源设计。
RAA210xxx 是一个成本更优化、应用更简单的数字电源模块系列,与瑞萨电子全功能数字ISL827xM 系列的引脚兼容。RAA210xxx 简单数字电源模块提供运行时的数字可编程功能,可通过 PMBus 系列命令进行配置更改,并支持完整的数字通讯和系统监控。如果在使用中需要更高性能的数字控制功能,用户可以升级到引脚兼容的ISL827xM模块,轻松实现完全数字控制功能,包括多个模块并联的电流共享,通过 PowerNavigator™ 工具访问设置所有 PMBus 命令,以及针对客户专门应用进行完全功能设置并存储在模块非易失性内存内。
瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁 Philip Chesley 表示:“ 我们的简单数字电源模块可加快设计团队将产品推向市场的速度,因为这些团队需要更易于使用、成本更低的数字电源解决方案。 RAA210xxx 简单数字电源产品延续了瑞萨电子在功率密度、高效率和快速瞬态性能方面的领先地位,可满足苛刻的多路输出 POL 要求。”
RAA210xxx 系列专有的 HDA 封装通过单层导电封装基板有效地将热量从模块传输到系统板卡,并在不需要风扇或散热器的情况下进行散热,从而提供出色的全负载电气和热性能。HDA 的高功率密度封装完全解决了系统板卡空间受限的问题,这是分立器件方案无法实现的。RAA210xxx 简单数字电源模块采用瑞萨电子专利保护的 ChargeMode™ 控制架构,可实现高达 96% 的峰值效率,而在大多数情况下的效率都高于 90% 。先进的控制结构利用了单时钟周期矫正技术实现了电流负载变化下的快速瞬态响应,从而降低电容并节省成本和系统板卡空间。
RAA210xxx 简单数字电源模块的关键特性
- 25A - 70A 的输出电流
- 宽输入电压范围:4.5V - 14V
- 可编程输出电压范围:0.6V - 5V
- 在不同输入、负载和温度范围内实现 ± 1.2% 的输出电压精度
- ChargeMode 控制环路结构
- 296kHz - 1.06MHz 的可选择开关频率选项
- 无论温度、震动或老化引起的输出电容变化,简单无需补偿的设计都能保证模块的稳定运行
- 完成输入和输出欠压 ( UV )、过压 ( OV )、输出电流和温度保护并可进行故障记录
P电源设计人员可将 RAA210xxx 简单数字电源模块与 3A ISL8203M、5A ISL8205M和15A ISL8215M 模拟电源模块以及瑞萨电子低压差稳压器(LDOs)结合,以支持嵌入式应用中的辅助电源设计。
电源设计工具
PowerCompass™ 工具可帮助用户快速识别符合其特定要求的合适电源模块和其他部件。 可为超过 200 个 FPGA 设置多个电源配置,这样,设计人员能够在几分钟内执行高级系统分析,并生成定制参考设计文件。PowerNavigator™ 工具允许设计人员对简单的数字电源模块进行排序、通讯和实时配置。
定价和上市
RAA210xxx 简单数字电源模块和评估板现在都可以从瑞萨电子的全球分销商处购买。1000 件批量时,产品单价从25 安培 RAA210825 模块的18.38 美元至 70 安培 RAA210870 模块的 51.75 美元。欲了解详情,请访问:www.renesas.com/simple-digital-power-modules。
器件 | 输出电流 | 热优化的HDA封装 | 价格(美元) (1000片) |
---|---|---|---|
RAA210825 | 25A | 19mm x 17mm x 3.55mm | 18.38 美元 |
RAA210833 | 33A | 19mm x 17mm x 3.55mm | 21.75 美元 |
RAA210925 | 双25A | 18mm x 23mm x 7.5mm | 29.25 美元 |
RAA210850 | 50A | 18mm x 23mm x 7.5mm | 33.75 美元 |
RAA210870 | 70A | 18mm x 23mm x 7.5mm | 51.75 美元 |
(备注)ChargeMode, PowerCompass和PowerNavigator是瑞萨电子株式会社的商标,PMBus及其Logo是SMIF公司的商标。在本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。