多种IP解决方案支持客户进行从人工智能到自动驾驶等应用中子系统及外设IP模块的开发
2018年9月20日

2018 年 9 月20日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,扩大其知识产权(IP)的授权范围,使设计人员能够在快速变化的行业中满足广泛的客户定制需求。瑞萨电子在其微控制器(MCU)和片上系统(SoC)产品内集成了大量的IP,包括中央处理器(CPU)IP、通信接口IP、定时器IP、存储器IP和模拟IP。自即日起,客户即可使用瑞萨电子性能强大的IP产品组合。第一批提供的产品涵盖约40多个品类的IP授权,包括CPU核(RX、SH等)、电机专用定时器IP、USB核和SRAM。今后还将根据市场需求提供更多授权。

作为全球领先的半导体器件供应商,瑞萨电子开发了大量IP解决方案,包含独立CPU和外围IP模块,以及连接到IP模块的子系统,如总线控制器或中断控制器。所有这些IP资产都具有高可靠性和优良品质,能够满足半导体设备供应商纵向整合从设计到制造等所有阶段的需求。此外,作为半导体制造商,瑞萨电子还可通过雄厚的专业知识提供出色的技术支持。

有意为人工智能(AI)、自动驾驶汽车和机器人等应用开发定制芯片的制造商,现在可以在其子系统设计中利用瑞萨电子的IP,这样,他们就能够专注于开发自己的优势IP资产,从而加速高端半导体的开发。此外,使用现场可编程门阵列(FPGA)器件进行早期开发的制造商可以利用瑞萨电子的IP来加快软件开发,实现早期评估并加快产品上市速度,并可立即转向量产。另一方面,喜欢使用现有软件资产的客户可以继续使用瑞萨电子的IP资源,从而减少开发、验证和评估软件及电路板所需要的人工成本,实现更有效的系统开发。

瑞萨电子株式会社共通技术开发部第一分部副总裁 近藤宏郁表示,“作为具有深厚制造专业知识的全球领先半导体供应商,瑞萨电子凭借其广泛的半导体IP授权方案为IP市场带来独特洞见。这项完全开放的计划为系统制造制造商及无晶圆厂半导体企业提供了可靠的IP,使他们能够加快软件开发周期,更迅速地开发定制的半导体产品,从而大大加速全球的技术创新。”

此前,瑞萨电子只为特定的客户提供IP服务。这项扩大IP销售的新举措标志着瑞萨电子开始进军IP授权市场。该市场正在以每年超过10%的速度增长,到2025年有望达到约1万亿日元的规模。瑞萨电子的目标是在2025年实现超过100亿日元的销售额。未来,在提供现有IP资产授权的同时,瑞萨电子还将为客户提供定制IP,从而抓住市场机遇,进一步推动在IP市场上的增长。

更多信息,请访问瑞萨电子网站(http://www.renesas.com/en/products/ip-products.html)。

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。