2018 年 7 月 18日,日本东京讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出两款符合 PMBus™ 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS 功率级搭配使用,打造出一个完整的稳压器解决方案。
ISL68300和ISL68301数字控制器具有一条高速均流总线,这条总线能够以8相240A+ 的均流配置状态与8个控制器并联。两款控制器均采用瑞萨电子的数字ChargeMode™控制调制,可在单个开关周期内响应负载瞬变,并提供固有、稳定的控制环路,无需外部补偿。这种调制架构显著降低了对输出电容的要求,并最大限度地降低了输出电压下冲和过冲。
瑞萨电子株式会社核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“ ISL68300和ISL68301单输出数字控制器具有可扩展性,能够提供业界领先的性能,并支持各种负载电流。全新的数字控制器配合我们屡获殊荣的数字双输出多相控制器,可以为客户的下一代系统供电提供所需的全面解决方案。”
PowerNavigator™ GUI可与 ISL68300和ISL68301 配合使用,帮助工程师简化电源安装、排序、配置和监控,包括所有的设备参数和遥测。只需几分钟即可完成完整的原理图设计,而带有PMBus的GUI可以让工程师轻松地控制整个设计和更改功能,无需焊接组件或返工。如需下载PowerNavigator GUI,请访问: www.intersil.com/powernavigator。
ISL68300 和 ISL68301 数字控制器的主要特性
- 在单个无压降均流输出中并联多达八个控制器
- 输出电压范围:0.45V 至 5.5V
- 输入电压范围:4.75V 至 16V 或 4.5V 至 5.5V
- 线路,负载和温度范围内输出电压精度达 0.5%
- 开关频率范围为 200kHz 至 1.0MHz
- 独有的单线 Digital-DC™(DDC)串行总线可与其他瑞萨电子数字电源 IC 配合,实现电压排序和故障传输
- 逐周期电感峰值电流保护
- 输出电压欠压(UV)、过压(OV)、输入电压 UV/OV 和温度的可配置故障保护
- 非易失性存储器记录操作参数,并记录遥测故障事件
在典型的FPGA电源系统中,ISL68300和ISL68301数字控制器为辅助电源轨、DDR存储器和系统电源轨提供10A至40A+ 单输出。配套的瑞萨电子数字多相控制器通过智能功率级提供15A至70A的双相输出或更高的核功率。
定价和供货
集成了驱动器的 ISL68300 经过优化,可与外置 MOSFET 配合使用,采用 4mm x 4mm,24引脚 QFN 封装,批量报价为 2.60美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价 125美元。欲了解更多信息,请访问: www.intersil.com/products/isl68300。
内置PWM输出的 ISL68301可与ISL99227B智能功率级或DrMOS功率级配合使用,采用4mmx4mm,24引脚QFN封装,2.26美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价125美元。欲了解更多信息,请访问: www.intersil.com/products/isl68301。
(备注)ChargeMode,PowerNavigator和Digital-DC是瑞萨电子株式会社的商标。PMBus是SMIF,Inc的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。