瑞萨电子推出业内首款25 Gbps直调激光二极管RV2X6376A系列,支持4.9G和5G LTE基站

适用于新一代移动标准及物联网网络,可在高达95°C的恶劣环境中实现高速稳定的光通信

2018年03月13日

2018年3月13日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商萨瑞电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出全新直调激光器(DML)二极管---RV2X6376A系列。DML二极管将四个波长的25 Gbps作为100 Gbps光收发器的光源,支持4.9G和5G LTE基站、以及数据中心路由器和服务器之间的高速通信。RV2X6376A系列是业界首款DML二极管,它支持全速25 Gbps(基于单个激光器)和工业温度(-40°C至95°C)无需冷却。

 

RV2X6376A系列的设计采用经典的NRZ调制的紧凑型100 Gbps QSFP28光收发器模块。 它们与粗波分复用(CWDM4)标准兼容,每通道25 Gbps,通过复用4个通道, 实现100 Gbps。RV2X6376A系列扩展了激光二极管系列产品,集成了已在数据中心中大规模应用且工作温度在-5°C至75°C范围内的NX6375AA系列。RV2X6376A系列产品除了具有通信基站所必须的耐用性和可靠性之外,还可进一步提升稳定工作温度范围,以满足数据中心客户的需求。

 

由于数据中心需求的激增,移动通信和物联网(IoT)正在快速推动高速光通信系统的发展。Cisco ®可视网络指数(VNI)预测,全球移动数据流量每年将增长44%,从2017年的11,000 PB /月增加到2021年的48,000 PB /月。为应对这种高速增长,通信基站制造商正在向4.9G 和更高吞吐量、低延迟的5G技术过渡。

 

瑞萨电子高速光通信和无线产品副总裁Diwakar Vishakhadatta表示:“RV2X6376A系列为制造商提供了可靠性极高的解决方案,可以适用于4.9G和5G基站的各种恶劣工作环境。收发器设计人员凭借该产品宽泛的工作温度和先进的DML技术,将会使系统成本比现有EML二极管设计的成本出现显著下降。”

 

RV2X6376A系列的主要特点:

  • 1.3um AlGaInAs直接调制DFB激光二极管
  • 非制冷运行(绝对最大额定值): Tc=-40℃ - +95℃
  • 输出功率: Po=7mW @ 25℃
  • SMSR: 35分贝每分钟
  • 激光操作电流:最大55mA
  • 激光反向电压:最大2.6 V
  • 高可靠性:100,000小时的MTTF(注:不保证MTTF)

 

供货

RV2X6376A 25 Gbps激光二极管裸片样品现已上市并开始量产。有关详细信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/optoelectronics/fiberoptic-devices/lasers-ofc.html。(供货如有更改,恕不另行通知。)

 

产品编号
频道号
峰值发射波长
RV2X6376ACCWT-AAY270 Channel 0 1270nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY290 Channel 1 1290nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY310 Channel 2 1310nm Lane
RV2X6376ACCWT-AAY330 Channel 3 1330nm Lane

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)思科是思科和/或其附属公司在美国和其他国家的注册商标。所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。


Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。