瑞萨电子利用新型RZ/N1解决方案套件加快工业以太网应用的开发

2017年11月29日

2017年11月29日,日本东京讯 – 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出新型RZ/N1微处理器(MPU)解决方案套件,以支持各种工业网络应用,包括可编程逻辑控制器(PLC)、智能网络交换机、网关、操作员终端和远程I/O解决方案。

 

新型RZ/N1解决方案套件是一个包括软硬件在内的完整开发包,可加快对领先工业以太网协议的样机开发,包括EtherCAT®、EtherNet/IP™、ETHERNET Powerlink®、PROFINET®、 Sercos®和CANopen®等,从而加速开发、将工业网络协议整合到客户应用中的工作周期缩短六个月。

 

新套件包含基于RZ/N1S MPU的CPU开发板。此外,综合软件包内包括所有驱动程序和中间件、样本协议栈、U-Boot、基于Linux®的BSP、独特的处理器间通信软件,以及用户友好的PinMuxing工具(可生成C代码头文件,并消除引脚配置的复杂性)。各种软件和示例代码为客户提供了一套完整的工具和框架来构建他们自己的应用,而无需任何额外的前期成本、降低配置复杂性。

 

新型RZ/N1解决方案套件的主要特点

  • 增强了操作系统的灵活性

除RZ/N1已支持的Linux外,开发人员目前还可以使用适合应用程序子系统的操作系统(OS) ThreadX®进行评估。这样一来,系统开发人员能够根据具体的应用需求来选择操作系统。这两种操作系统选项均支持已在RZ/N1上移植完成的领先的工业以太网协议。

 

Linux:一个被广泛应用的操作系统,拥有庞大的使用群体。对于基于Yocto的Linux开发,瑞萨电子提供相应的Yocto方案来构建Linux、U-Boot和根文件系统。由于可以使用GUI开发架构灵活的API套件,因此RZ/N1以外的芯片所开发的GUI应用也可以移植到RZ/N1中。

 

ThreadX:瑞萨电子提供了在应用程序子系统上由ThreadX驱动的Express Logic X-Ware物联网平台的用例参考端口。ThreadX专为深度嵌入系统、实时系统和物联网应用而设计,提供先进的调度、通信、同步、定时器、内存管理和中断管理设施。

 

  • 通过CODESYS®快速开发工业控制器的样机

新型解决方案套件可用于评估 CODESYS®。 CODESYS® 是一个领先的与硬件无关的符合IEC 61131-3标准的开发系统,用于编码和创建可编程逻辑控制器(PLC)应用程序。它还支持用于EtherCAT、EtherNet/IP、Sercos、CANOpen和PROFINET的工业以太网主站协议栈。此外,RZ/N1D中的嵌入式LCD控制器可充分利用CODESYS®目标可视化工具,通过图形可视化界面进行产品开发。有了CODESYS的支持,RZ/N1既可作为协议从站设备,也可作为主站设备使用,充分体现了其灵活性。

 

供货

用于RZ/N1D和RZ/N1S系列MPU的增强型RZ/N1解决方案套件现可通过瑞萨电子及其代理商购买。RZ/N1L解决方案套件计划于2018年上半年上市。该套件包含各种示例应用程序、开发工具、驱动程序以及协议栈的评估版本,以加快样机设计和集成。

 

瑞萨电子将在2017年11月28日至30日于德国纽伦堡举行的工业自动化展 SPS-IPC Drives 2017展会上展示该新套件(10.1号展厅130号展台)。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)EtherCAT是由德国Beckhoff Automation GmbH授权的注册商标和专利技术。 PROFINET是PROFIBUS和PROFINET International(PI)的注册商标。 Sercos是Sercos International e.V.的注册商标。 CANopen是CAN in Automation e.V.的注册商标。 EtherNet / IP是ODVA,Inc.的商标。 Ethernet POWERLINK是以太网POWERLINK标准化组织(EPSG)的注册商标。 Arm是Arm Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方的注册商标。 版权所有。 IAR Embedded Workbench和IAR Systems是IAR Systems, Inc.的注册商标.LINUX是Linus Torvalds的注册商标。 ThreadX是Express Logic, Inc.的注册商标。CODESYS是3S-Smart的注册商标。 所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。


Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。