瑞萨电子推出新型超低功耗微控制器,对带LED和LCD显示屏的电容式触摸按键应用进行优化

扩充16位MCU产品线,服务智能家居和工业市场

2017年11月14日

2017年11月14日,中国上海讯 ——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)宣布推出R7F0C205L、R7F0C206L、R7F0C206M、R7F0C207M和R7F0C208M等5款新产品,扩充其16位微控制器(MCU)产品线,进一步加强对触控式家电设备、智能楼宇、工业自动化和便携式设备应用的开发支持。嵌入式开发人员可以利用新产品在单芯片上同时集成用户界面(包括电容触控键、LED和LCD)和系统控制功能。该新款MCU继承了RL78系列产品业界领先的低功耗和卓越的电磁兼容性(EMC)等强大性能。电容式触控应用的开发人员可以超低功耗、极低成本,利用瑞萨电子最先进的第二代电容式触控技术。此外,嵌入式LCD和LED直接驱动功能,支持多样化的产品设计,并在整个产品线上规范了开发人员MCU平台。MCU还集成了用于驱动LED和LCD的高电流端口,可优化具有LED和LCD显示器的电容式触摸按键应用。 新型MCU是瑞萨电子首款在单芯片上支持LCD和LED直接驱动的16位触控式MCU。该新品将作为包含MCU、Workbench和图形用户界面(GUI)工具(HMI代码生成器)的解决方案交付,相关评估板和评估套件将另行提供。

新型电容触控MCU的主要特性:

 

  • 检测多达64个键,低电容触控按键待机电流,高电流端口直接驱动LED

新型MCU可支持复杂的用户界面要求,最多支持64个键。有助于降低添加触控面板时布线的复杂性,简化电路板设计,互感式按键配置可提高防水性能。电容式触控键在待机模式下的平均能耗仅为6微安(uA),由此可有效支持电池供电和其它具有低能耗要求的便携式设备。

MCU的内置大电流驱动端口可以直接驱动LED,适用于大多数LED显示屏和触控按钮控制LED显示应用。MCU还支持大部份通用接口。

 

  • 可提供Workbench、软件和应用笔记,进一步缩短开发时间

通过使用瑞萨电子电容式触控键MCU中配置的Workbench自动校准工具,可以使用图形用户界面(GUI)更轻松、更快速地调整过去由于受不同电路板布局、跟踪图案、面板材料等因素的影响较难更改的灵敏度和其它设置。结合开发所需的软件和信息,包括应用注释、用户手册和参考软件,Workbench可与MCU样片及评估板一同使用,立即确认和评估系统操作,从而缩短开发时间。

 

  • 电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC61000认证

目前已有三款电容式触控R7F0C208M评估套件通过IEC 61000-4-3和IEC61000-4-6抗噪声认证,即将向市场供应。

 

供货

新型解决方案以及可选参考板和评估板将于2018年2月供货。

 

该新型MCU包含64引脚和80引脚LQFP封装, 48 KB到128 KB闪存,支持消费类和工业类应用。 其工业级产品可用支持工业应用中复杂的HMI设计。

 

关于该新品的主要产品规格,请参阅规格表

 

关于瑞萨电子(中国)有限公司

瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备安全可靠地改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居(HE)、办公自动化(OA)、信息通信技术(ICT)等各种应用提供专业的技术支持、品质保证和综合的解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问https://www.renesas.com/zh/

Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。