2017年10月26日,日本东京讯 ―全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,公司通用解决方案事业部共享研发2部首席工程师土居直史荣获国际电工委员会(IEC)颁发的IEC1906奖。
1906奖是IEC执行委员会(ExCo)为迎接IEC成立100周年于2004年设立的奖项,旨在表彰其作品对IEC至关重要的全球IEC专家。该奖项还用以表彰与IEC活动相关并为促进委员会工作做出重大贡献的杰出成就。
IEC TC47/SC47A工作组是与集成电路(IC)有关的IEC小组委员会,土居先生自2014年起担任该工作组组长。在担任召集人期间,土居先生对IC级IEC62433系列电磁兼容性(EMC)仿真建模标准的国际标准化做出了重大贡献。
随着可支持电气电子设备发展的半导体器件的小型化,EMC降噪设计和EMC噪声对策所需的时间越来越长。然而,如果该奖项认可的技术贡献得到广泛采用,则将简化电气电子设备的降噪设计,进而有助于缩减开发时间和成本,加快终端产品的上市步伐。
全球范围内共有187人荣获1906奖,其中31人来自日本。日本经济产业省于2017年10月23日在东京新大谷酒店举办了2017年工业标准化事业奖颁奖典礼,并在该典上颁发了该奖项。
(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。