2017年5月30日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,新的R9J02G012 USB Power Delivery (USB PD)控制器,适用于采用直流(DC)电源的多种USB PD产品,包括AC适配器、PC、智能手机,及其他消费类和办公设备及玩具。R9J02G012是业界首款支持USB Power Delivery 3.0(USB PD 3.0)和USB Type-C™ 认证1.0的单片解决方案(注1),以实现设备到设备之间的认证。
移动设备快速充电的需求不断增长,大功率直流供电(如100W)的需求也随之增加。以前,系统制造商经常使用USB Micro-B连接头实现专有的快速充电模式。然而,随着智能手机充电/电池事故的发生,提供具有安全生态系统且符合USB PD兼容性的产品显得至关重要。领导业界的技术联盟USB Implementers Forum(USB-IF)已经规范了下述规格,以提供开放、统一且可互操作的技术来满足市场需求:
- USB Type-C1.2规格:为了更简单、更方便地连接线缆、充电器和设备
- USB Power Delivery 3.0 规格:适用于具有附加性能、安全性和可升级性(如PD固件升级)的更高供电传输协议
- USB Type-C认证1.0规格:适用于设备到设备之间的认证,允许系统制造商通过USB Type-C实现可靠大功率充电的附加充电策略
作为USB Implementers Forum的长期支持成员和董事会成员,瑞萨电子采用了以上三项标准。 新的R9J02G012是一款用于USB Type-C端口控制的灵活、小封装USB PD控制器,适用于所有USB PD设备。所有采用R9J02G012的USB PD设备连接端口能根据USB Type-C认证规格定义的证书和公共密钥基础架构(PKI)进行电子认证并测试其真伪。这种机制允许系统制造商在执行大功率充电(如20V/3A)之前,检测连接PD设备的真伪(如线缆和充电器)。
(1)支持用于设备到设备之间认证的新USB PD 3.0标准和USB Type-C认证1.0标准
R9J02G012支持USB PD 3.0和USB Type-C认证识别真伪或假冒设备。凭借30多年的安全微控制器(MCUs)制造经验,瑞萨电子拥有高度防篡改技术和信息管理技术,以防止对MCUs的安全攻击。瑞萨电子已经将这些技术应用于R9J02G012。
(2)在紧凑的单一封装上实现USB PD 3.0和USB Type-C认证标准,将板上的安装面积减少到现有瑞萨设备的50%以下
R9J02G012在单一封装中同时支持USB PD 3.0和USB Type-C的认证标准,而之前每个都需要一个单独的芯片。它采用易于安装的QFN封装及更紧凑的BGA封装,减少了布线或电子设备的安装面积。电路板安装面积较现采用瑞萨R9A02G011所需的面积小于50%。
(3)支持USB PD 3.0规格中的PD固件升级(PDFU)
R9J02G012还支持Power Delivery固件升级(PDFU)规格1.0。此带选择性的PD功能是一种通过USB Type-C线缆实现设备固件升级的开放标准。
R9A02G012样片将自2017年6月起售,单价为10.00美元。于2018年1月初计划开始批量生产,预计于2019年1月将达到每月1,000,000个。(定价和供货情况的变更将不再另行通知)
瑞萨电子计划将R9J02G012与瑞萨电子和英特矽尔公司(2017年2月被瑞萨电子收购)的电源产品相结合,以扩大其应用范围,如USB Type-C充电宝和手机电池。随着R9J02G012的推出,系统制造商可基于USB PD和USB Type-C认证标准的USB PD产品上轻松构建值得信赖的电源充电生态系统。
从2017年5月30日至6月2日,瑞萨电子将在2017台北国际电脑展USB-IF展台(1号厅,展位号N0608)上呈现新推出的R9J02G012和其他解决方案。
R9J02G012的主要规格,请参阅附件 (PDF: 64 KB) 。
查看更多产品信息,请访问https://www.renesas.com/zh/products/renesas-usb-power-delivery-family/c30-group/r9j02g012.html
(注1)根据瑞萨电子研究,截止于2017年5月30日。
(备注)USB Type-C和USB-C™是USB Implementers Forum的商标。 R9J02G012采用美国超捷科技公司授权的SuperFlash®技术。SuperFlash是美国超捷科技公司于美国、日本等其他国家注册的商标。本新闻稿中涉及的其他产品或服务的名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。