瑞萨电子成为首家加入民用基础设施平台项目的半导体供应商,致力于加速智能工业设备的发展

这将有助于满足对工业领域的超长期支持和对更稳定的新型Linux内核交付的需求

2017年02月16日

2017年2月16日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(“瑞萨电子”,TSE:6723)今天宣布其已加入民用基础设施平台(CIP)项目。作为Linux基金会(一个支持Linux操作系统(OS)传播的非营利性组织)的合作项目,CIP于2016年4月推出,为民用基础设施系统的工业级开源软件(OSS,注1)提供基础层。从RZ/G系列开始,瑞萨电子计划开发一个针对工业应用的嵌入式平台,将合作项目中的工业级Linux操作系统引入工业应用的嵌入式平台。

 

Linux基金会首席运营官Mike Woster表示:“作为Linux基金会的活跃黄金会员和汽车级Linux(AGL)项目的白金会员,瑞萨电子为开源开发做出了巨大贡献。如今,瑞萨电子可将其行业领先的经验引进并应用于CIP项目,从而应对民用基础设施和工业用设备面临的问题,并开发一个可为高可靠性民用基础设施系统奠定基础的OSS。”

 

随着物联网(IoT)和工业4.0的标准化,工业用设备需不断增强网络通信能力、拓展诸如视频和图形处理等多媒体功能。由于Linux操作系统支持用于实现这些功能的各种软件,越来越多的系统开发人员正在考虑从当前的操作系统切换到Linux。生命周期是另一大关键考虑因素。当工业领域中引入新设备时,这些设备预计将会持续使用十多年。因此,系统开发人员需要一个可提供高可靠性、强大安全性和长期支持的OSS基础层。

 

瑞萨电子认为CIP项目不可或缺,因为它可提供一个基础层以满足不断增长的客户需求。同时该项目也支持瑞萨电子推广的“智能社会”。作为参与该项目的半导体供应商,瑞萨电子旨在大幅减轻系统开发人员在开发和维护方面的额外负担,同时提高工业设备软件的可靠性和实时响应能力。

 

通过参与这一举措,瑞萨电子计划推进CIP项目及其活动,并帮助实现OSS平台,支持工业领域的嵌入式设备。从RZ/G系列开始,瑞萨电子计划将该项目的工业级Linux操作系统纳入工业应用的嵌入式平台,从而为高可靠性工业设备的快速发展提供支持。

 

(注1)根据“开源许可证”免费向公众发布的源代码软件,允许自由使用和重新分配。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。


Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。