Cohda Wireless将在10月10日-14日举行的2016全球智能交通大会(ITS World Congress 2016)上展示联合开发的新型V2X参考设计方案
2016年10月7日

2016年10月7日,日本东京,澳大利亚阿德莱德讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)和车联网(V2X)及联网自动驾驶汽车(CAV)的领先供应商Cohda Wireless今天宣布两家公司在车车通信(V2V)和车路通信(V2I)领域展开合作。通过将瑞萨电子的V2X R-Car片上系统(SoC)和Cohda Wireless的V2X和CAV软件解决方案相结合,两家公司提供支持欧洲和北美对V2X系统开发的通信标准的参考解决方案。

2016全球智能交通大会(ITS World Congress 2016)将于10月10日-14日在澳大利亚墨尔本举行,Cohda Wireless将在313展台展示联合开发的V2X参考解决方案,该方案将瑞萨电子的R-Car W2R和R-Car W2H SoC与Cohda Wireless的软件相结合。

作为对美国交通部强制V2X提高道路安全和效率以及V2X技术最近在日本部署的回应,已经设定目标在全球各个地区推广安全的V2X技术。通过对IEEE 802.11p协议超过十年的研发,基于WLAN的技术已被证明能为“合作智能运输系统”(C-ITS)提供可靠且安全的通信。将共享关于所有道路使用者和道路环境,例如交通控制设备的关键且时间敏感的信息,以提高安全性和效率。根据美国交通部的估计,V2X技术将非伤害性碰撞减少80%以上。

瑞萨已经与Cohda Wireless建立了一个生态系统,提供有助于加快V2X系统开发的参考解决方案。新的V2X参考解决方案符合欧洲通信标准机构(ETSI)、智能运输系统(ITS)、汽车工程师协会(SAE)和IEEE制定的欧洲和北美标准。

“瑞萨电子致力于通过简单易用的解决方案(ADAS)和能够更快推向市场的V2X系统,为汽车行业提供更高的安全性和舒适度,”瑞萨电子汽车安全和ADAS解决方案业务部门高级总监Jean-Francois Chouteau说。“Cohda Wireless的软件是我们V2X解决方案的关键要素,它能极大提高驾驶安全性,使V2X系统成为主流的驾驶系统,并实现自动驾驶。”

 

“作为联网自动驾驶车辆和V2X领域软件解决方案的市场领先公司,Cohda Wireless很高兴能支持瑞萨电子的R-Car W2R和R-Car W2H片上系统,”Cohda Wireless首席执行官Paul Gray说。“瑞萨电子的V2X片上系统与Cohda软件解决方案相结合,可满足日渐兴起的自动驾驶的需求。”

 

瑞萨电子针对V2X参考解决方案的V2X入门级套件包括R-Car W2R,5.9GHz频带的汽车无线通信WAVE SoC,以及带嵌入式硬件安全模块的V2X主机处理器R-Car W2H SoC,可对通信/信息加密并防止受到网络攻击。基于R-Car的入门级套件符合在欧洲和北美使用的ITS的IEEE 802.11p标准,以及其它适用的标准(包括针对安全要求的标准)。入门级套件还符合并且超过了被公认为致力于推广V2X基础设施建设的、由美国运输部资助的Connected Vihecle Pilot所制定的SAE最低性能要求。由于使用瑞萨电子独有的射频(RF)系统设计技术,R-Car W2R可实现行业领先性能,如将频带外传输信号噪声抑制到ETSI规定的65 dBm以下。R-Car W2H V2X主机处理器 SoC可以集成日本、美国和欧洲的安全方法、通信协议和应用程序。V2X入门级套件符合汽车环境、质量和可靠性要求,并通过汽车先进半导体供应商瑞萨电子多年积累的经验和技术进行优化,达到最佳性能。

 

Cohada Wireless的软件解决方案包括网络、设施、应用、管理和用于IEEE 1609及ETSI ITS-TC栈的安全层。

 

系统制造商现在可以选择富有吸引力的瑞萨-Cohda Wireless V2X参考解决方案,并利用成熟的硬件和软件技术。二者都得到了深度检验,能够可靠运行。

 

瑞萨-Cohda Wireless V2X参考解决方案计划于2017年4月开始供货。

Cohda Wireless是V2X和联网自动驾驶车辆(CAV)市场的领先供应商。该公司位于澳大利亚,其生产的系统以性能优异而闻名世界。目前,全球所有的V2X现场试验中超过65%都使用Cohda的硬件和软件产品。客户包括众多汽车制造商、一线供应商、汽车芯片制造商、道路管理部门和新的市场进入者。Cohda的产品在美国、欧洲、澳大利亚、日本、非洲、中东、中国、新加坡、台湾和韩国广泛应用。

 

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。

 

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。