RAA230161实现5到20V的多电压输出,节能效率高达95%,并提供高功能电源监控和保护电路,使安全可靠的系统设计更加简单
2016年4月13日

2016年4月13日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出支持USB PD2.0和3.0标准供电规则的电源IC(RAA230161)。该IC广泛适用于直流(DC)供电的各种设备,包括交流适配器、PC外围设备、家庭和 办公设备和各种集线器应用。

新的电源IC可帮助系统制造商快速轻松地部署应用USB PD 2.0和3.0标准的供电设备。

对于个人笔记本电脑和数字单反相机等之前无法通过USB电源线供电的电子设备,USB PD标准下可以通过USB电源线实现直流供电。

之前的USB标准支持的最大电压为7.5 W(5 V,1.5 A),而新标准则在此基础上扩展至15 W(5 V,3 A)、27 W(9 V,3 A)、45 W(15 V,3 A)、60 W(20 V,3 A)和100 W(20 V,5 A)。由此便为电源设计人员带来了多重挑战,例如支持USB PD标准的多电压等级、输出电压切换以及处理高达3A的强电流。同时,为防范强电流相关的危险(如,不合规电缆的过热),USB PD供电的新设计还需要进一步提升安全性和可靠性。

鉴于上述种种条件,为满足瑞萨微控制器(MCU)和片上系统(SoC)设备用户的需求,瑞萨电子加强了“Simple DC / DC”技术的开发力度,并针对DC / DC变换器开发了电源IC,解决了USB PD 2.0和3.0标准供电设备构建中的问题,可实现最高95%的效率。

 

(1) 抑制发热,效率高达95%

新产品中的DC / DC变换器模块可实现高达95%的效率。RAA230161具有带内置散热器的20-管脚TSSOP封装,可抑制功率等级增加后的热量生成。降压型DC / DC变换器可处理高达3A的电流,开关频率500 kHz,输入电压24 V,输出电压5V、9V、12 V、15伏和20 V。

 

(2) 支持USB PD2.0和3.0标准的供电规则

RAA230161支持USB PD 2.0和3.0标准下的供电规则。R9A02G011 USB PD控制器IC可用于实施高速响应DC / DC电源电路,切换USB PD 2.0和3.0标准中定义的5 V、9V、15V和20 V输出电压的,以及很多直流系统中采用的12V输出电压。

 

(3) 包括全套内置保护功能,可在有限空间内部署安全可靠的供电设备

RAA230161通过一个高功能电源状态监视电路来监控输出电流值,防止输出超出设定值的电流,对系统进行保护。与设计具有分立元件的电源电路相比,它还包括全套保护功能,包括过电压保护、过流保护和短路保护,因此相比之前的瑞萨产品,它可以减少一半的电路板安装面积。

 

(4) 与多种参考板(包括新电源IC和瑞萨电子USB PD3.0控制器)相比,安全性更高、开发时间更短

瑞萨电子正在逐一部署包括瑞萨电子R9A02G011 USB PD3.0控制器在内的一系列参考板。通过这些参考设计,现有用户设备可立即被开发为支持USB PD的供电设备,同时,还可实现高水平的安全性(专利申请中),例如,相比过去,评估板的开发需要耗时半年,而这一新产品可将开发周期减半,在三个月的时 间内设计出添加PD功能的评估板。

 

 

在中国深圳举行的2016英特尔开发者论坛(IDF)(4.13-4.14)上,目前正在展示使用该款新产品的参考板。

 

目前可定购RAA230161样品。预计自2016年9月开始量产,每月产量可达50万件。(价格和供货情况如有变更,恕不另行通知。)

 

请参阅 规格表(PDF: 41 KB) 了解RAA230161的主要规格。

 

查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/renesas-usb-power-delivery-family/u30-group/raa230161.html

 

(备注)所有注册商标或商标均为其各自所有者的资产。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。