瑞萨电子推出功能先进的驱动器IC,为应用于智能手机的精密光学图像防抖系统和自动对焦功能提供支持

提供定制固件、开发工具和手册,减少开发工作量

2015年11月25日

2015年11月25日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)于今日宣布推出功能先进的光学图像防抖器(OIS)驱动器IC RAA305315GBM,该器件可使先进智能手机的摄像头进行高精度、广范围的定位。

 

随着近年来智能手机摄像头的像素密度和性能大幅提高,消费者开始希望其拥有与数码相机相同的功能和性能。如今的消费者都要求智能手机摄像头能够拍摄高清晰 度、高质量的静止图片和视频。因此,传统的电子图像防抖功能已经无法满足消费者对于通过移动设备拍摄高质量图像的要求。目前电子图像防抖系统与光学图像防 抖系统结合使用,它们的用途根据不同类型的任务而有所不同。

 

为了满足越来越高的要求,瑞萨电子凭借在光学图像防抖技术领域深厚的专业知识开发了一种高能效的OIS驱动器IC,在单芯片上集成了CPU、DSP和外围 部件,用于增强性能。此外,瑞萨电子还提供全面的开发环境,包括固件、开发工具、评估板和手册,帮助系统制造商满足各自的开发要求,并加快在移动平台上采 用先进的光学图像防抖功能。

新型OIS驱动器IC的主要特点:

(1) 32位CPU、DSP和闪存,可进行先进的三伺服控制

 

高性能32位CPU和DSP适用于支持三伺服控制的伺服控制处理。这样可以驱动不同类型的致动器,包括音圈电机(VCM) (注 1)、压电元件 (注 2) 和形状记忆合金(SMA) (注 3) 致动器。此外,这种单片机还支持多种自动对焦功能。除了开环 (注 4) 自动对焦,还支持更新的双向 (注 5) 和闭环 (注 6) 自动对焦,可使摄像头模块更加紧凑,从而使智能手机更加纤薄。

 

(2) 符合客户要求的固件和开发工具,有助于减少开发工作量并缩短开发时间

 

提供符合制造商要求的开发工具和环境。此外,瑞萨电子还提供评估板(单独提供),可立刻启动评估工作,有助于减少开发工作量并缩短开发时间。

 

  • 制造商开发的控制固件
    提供样本源代码和手册等资源,帮助制造商在短时间内开发出控制固件。
  • 制造商对瑞萨电子提供的参考控制固件进行定制
    提供参考固件和应用注释,以及帮助制造商快速定制固件的开发工具和手册。
  • 瑞萨电子为客户提供的标准控制固件(无修改)
    提供应用注释和工具使用手册等资源,帮助制造商使用标准控制固件。这有助于在早期阶段进行光学图像防抖。

 

(3) 用于调整个体差异的参数,可减少量产摄像头模块之间的性能差异产生的问题

 

瑞萨电子迄今已交付超过8000万个OIS驱动器IC,能够对个体参数进行调整,从而自动补偿量产摄像头模块之间的性能差异。这些参数存储在IC芯片上的闪存中,可以补偿不同器件之间的性能差异,无需对固件进行重新编程(重写),减少了批量生产的工作量。


(4) 支持各种OIS方法,包括镜头偏移、镜头倾斜和模块倾斜

 

瑞萨电子可通过对闪存中的固件进行重新编程(重写)灵活支持镜头偏移 (注 7)、镜头倾斜 (注 8)和模块倾斜 (注 9) 光学图像防抖功能。

定价和供货

目前提供RAA305315GBM OIS驱动器IC的样品,单价10.00美元。计划于2016年7月开始批量生产,预计到2017年7月生产规模将达到每月100万个。

 

RAA305315GBM OIS驱动器IC的主要规格请参阅 规格表 (PDF: 44 KB)

 

(注1) 音圈电机 (VCM):一种致动器,具有类似于扬声器线圈的结构。

(注2) 压电元件:一种致动器,在因压电效应而施加电压时移动。

(注3) 形状记忆合金(SMA)致动器:一种致动器,所用合金可在转变温度以下时发生变形,但加热到转变温度以上时又恢复原形。

(注4) 开环自动对焦:一种仅在一个方向上驱动聚焦镜头的AF方法。由于驱动结构得到简化,因此具有成本优势。

(注5) 双向自动对焦:一种从驱动范围中间位置驱动聚焦镜头的AF方法,也是对低功耗驱动器进行聚焦控制的主要方法。

(注6) 闭环自动对焦:一种对霍尔传感器中的聚焦镜头进行位置检测的AF方法,也是进行高速、高精度聚焦控制的主要方法。

(注7) 镜头偏移OIS:一种在摄像头模块中以机械方式对镜头进行偏移的光学图像防抖方法,适用于较紧凑、纤薄的模块。

(注8) 镜头倾斜OIS:一种在摄像头模块中以机械方式对镜头进行倾斜的光学图像防抖方法,适用于较紧凑、纤薄的模块。

(注9) 模块倾斜OIS:一种以机械方式对镜头进行倾斜,从而实施控制的光学图像防抖方法。由于这种方法不会产生光学畸变(畸变或镜头移动导致的类似变化),因此适用于需要较高图像质量和较宽镜头角度的应用。

 

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

所有注册商标或商标均为其各自所有者的资产。

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。