瑞萨电子发布汽车控制系统用RL78/F15族低功耗16位微控制器

RL78/F15新系列加入后,瑞萨电子16位微控制器系列产品成为业内覆盖面最大的产品之一

2015年10月26日

2015年10月26日,日本东京 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出 RL78/F15 族低功率 16 位微控制器供车身控制模块(BCM)、空调、电动座椅等汽车控制系统使用。作为 RL78 系列微控制器的一个子系列,RL78/F15 族产品实现了行业领先的低功耗、高性能以及可独立控制和诊断的 CAN 通讯。该族产品与 RL78/F13 和 RL78/F14 族完全兼容。

 

RL78/F15 系列产品包括新增加了 144 管脚封装;拥有 48 及以上管脚的产品配备了有高达 512 KB 的片上闪存。与 RL78/F13、RL78/F14 族一起,共提供 127 种产品,管脚数从 20 管脚到 144 管脚不等,系统制造商可从中选择最符合其系统要求的微控制器。RL78/F15 族产品软件可与 RL78/F13、RL78/F14 兼容,系统制造商可选择这些产品来对应将来产品的功能扩展的要求。新增性能轻松解决了存储容量或管脚数不够用的问题。

 

  近年来,随着汽车电子产品的广泛使用,汽车的多功能性和整体性能得到显著提高。现在的汽车都配备了大量功能齐全的电子控制装置(ECU),如电动车窗、安全 气囊、车灯、车门和座椅等。因此,为这些电子控制装置开发软件的要求越来越高,为了提高开发效率,开发和应用电子控制装置通用软件的能力也越来越重要。

 

  全新 RL78/F15 族包含 36 种产品,极大丰富了 RL78 系列汽车控制用 16 位微控制器产品,使其跻身业内覆盖面最广的产品阵容。在多种电子控制装置中使用RL78 系列微控制器,系统制造商可使用通用软件资源,从而提高开发效率。

 

全新 RL78/F15 族产品的主要特点:

(1) 产品系列扩大后,为系统制造商提供了 127 种汽车控制系统用 16 位微控制器产品

RL78/F15 族产品中包含 144 管脚的封装,存储器容量最大达到 512 KB。与现有的 RL78/F13 和RL78/F14 族相组合,瑞萨汽车控制系统用 16 位微控制器系列跻身业内覆盖面最广的产品阵容,其管脚数从 20 到 144 不等,系统制造商可从中找到完全满足每一款汽车控制系统要求的微控制器。

 

(2) 与RL78/F13 和 RL78/F14 完全兼容,简化了软件移植,有助于缩短研发和认证的时间

RL78/F15 族产品所使用的 CPU 内核与 RL78/F13 和 RL78/F14 族完全相同,故三者可完全兼容使用,从而简化了软件移植。因此,当电子控制系统需要升级,或者系统需要增加或者改变功能而导致 ROM 和 RAM 容量或管脚数不足时,RL78/F15族产品可迅速对应这种需求的变化。此外,RL78/F15 族产品应用了了瑞萨的已验证和批量生产的制造工艺技术,可大大缩短认证程序。

 

(3) 增强了通讯功能,包括两个 CAN 通道;是BCM 等汽车控制系统的理想之选

拥有两个 CAN 通道,能够进行独立的控制和诊断。此外,还有三个通道的硬件 LIN 通信模块,是车身控制模块(BCM)等通讯集中控制应用的理想之选。此外,内置设备总线(IEBus)可用于车载音响的通信控制。

 

RL78/F15 的开发工具链包括瑞萨原厂的 CS+ 集成开发环境、IAR EWRL78 Workbench®、瑞萨 E1 片上调试仿真器和瑞萨 IEBUCE 全功能线上仿真器。

 

 

定价与供货

RL78/F15 族样品现有 36 种产品。价格视封装而有所不同。例如,拥有 48 管脚封装和 512 KB 片上闪存的 RL78/F15 样品单价为 7 美元。RL78/F15 族产品计划于 2016 年 7 月开始量产,有望于 2017 年 7 月使所有产品月产量达 100 万片。(定价与生产如有变更,恕不另行通知。)

 

请查阅 规格(PDF: 112 KB),了解 RL78/F15 族产品的主要规格参数。

 

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)IAR EWRL78 Embedded Workbench®是IAR Systems公司的注册商标,所有注册商标或商标均为其各自所有者的资产。


Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。